This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:最大值 ​​of XRSN 引脚及#39;s 稳态电流和瞬态电流

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1331606/tms320f280025-maximum-values-of-xrsn-pin-s-steady-state-current-and-transient-current

器件型号:TMS320F280025

尊敬的香槟:

我可以参考 I_PULLUP UP 来了解 XRSn 引脚上的电流规格吗? 我的 客户发现在 DSP 复位时、XRSn 的电流为20mA、超过160uA、器件未损坏。 我们有任何关于 ​​XRSN 引脚稳定状态电流和瞬态电流最大值的数据吗? 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家正在休假。 请在3月6日之前回复。

    谢谢。此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sinchita:

    感谢您的信息。 在过去几天里、客户一直在要求对此问题的回答。 需要尽快回复客户。 请帮助确认。 谢谢!

    此致、

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia:

    该值仅为上拉电阻值、而不是器件电流值。  

    我们是否有关于 ​​XRSN 引脚稳态电流和瞬态电流最大值的数据?

    您能否提供有关您所需信息的更多详细信息?

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    您能提供更多有关所需信息的详细信息吗?

    感谢您的澄清。 现在、我知道 I_pull up 只是上拉电阻的值、而不是器件电流。  

    现在我来详细解释一下这个问题、因为现在有了一些新发现。 我发现在数据表中、XRSn 需要由开漏器件驱动、如下面的第一个图中所示。 但是、在客户的边界 上、他们使用如下图所示的推挽器件、因为他们没有添加 R519上拉电阻器。 客户表示如果发生复位、R520上的电流是20mA、这是流入 XRSn 的电流。

    那么、现在他们有两个问题需要确认:

    1.客户需要 XRSn 引脚能够承受的最大输入电流。 这是 R520上 流入 XRSn 的电流。] 客户需要修改 R520来限制电流。

    2. 可否用推挽式器件代替开漏式器件? 由于库存原因、客户现在希望使用推挽式器件。

    此致、

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我向其他专家咨询、以便与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.  是否可以使用推挽器件、而不是开漏器件? 由于库存原因、客户现在想要使用推挽式设备。

    根据我与团队中其他人的讨论、这不可行、建议对电路板进行适当更新。  

    此致、

    维维克·辛格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么第一个问题呢? 我们 需要 XRSn 引脚可承受的最大输入电流。  请提供数据。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek


    很抱歉、我不明白推挽式器件如何会损坏 C2000或阻止 它正确复位。 请您更仔细地告诉我。

    此致、

    郑东鹏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么第一个问题呢? 我们 需要 XRSn 引脚可承受的最大输入电流。  请提供数据。谢谢。 

    即4mA。

    很抱歉,我不明白推挽式设备是如何损坏 C2000或阻止 它正确复位的。 请您更仔细地告诉我。

    20mA 电流超出规格、因此会影响器件功能。 R520的价值很低。 如果您可以按照图7-7中的建议修改 R520的值并限制电流、则可以。

    此致、

    维维克·辛格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    20mA 电流超出规格,因此会影响设备功能。 R520的价值很低。 如果您可以根据图7-7中的建议修改 R520的值并限制电流,则可以这样做。

    那么、您的意思是客户可以使用推挽式器件、而不是漏极开路器件?  客户实际上需要了解为何无法使用推挽式器件。 谢谢!

    此致、

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、只要我们处于拉电流/灌电流限制范围之内、就应该没有问题。

    维维克·辛格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    感谢您的 澄清、我们会向客户更新此内容。

    此致、

    朱莉娅