This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CLB 时钟

Guru**** 2552050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361300/tms320f280039c-clb-clocking

器件型号:TMS320F280039C

在 TRM 中、表32-1显示 CLB 逻辑块时钟是同步模式下的 SYSCLK。 但在图32-3中、CLB 逻辑块时钟是由 PERCLKDIVSEL.EPWMCLKDIV 决定的 SYSCLK 的分频时钟。

以下哪项陈述是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liu、

    我认为该图是意外地从 F2837xD 器件继承而来的。 EPWMCLKDIV 不再参与 CLB 时钟。

    我将确认 CLB 的正确时钟连接是什么、并更新了 TRM 中的此部分。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liu、

    CLB 时钟源自 PLLRAWCLK (也是 SYSCLK 的源)。 然后由 CLBCLKDIV 和 TILECLKDIV 进行分频。 还可以选择将此时钟与默认启用的 SYSCLK 同步。

    我将确保在 F28003x 的下一个 TRM 版本中更新该图。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多内容。

    F28003x 是否如图32-3所示具有 AUXPLL? 是 CLBCLKCTL。 CLBCLKDIV 和 CLBCLKCTL。 TILECLKDIV 寄存器有效吗?

    我在 F28003x 的数据表和 TRM 中找不到 AUXPLL 的任何说明。 是  PLLRAWCLK 吗?

    2.如果 CLB 在  AUXPLL 中工作,它将与 SYSCLK 中的其他模块异步。 许多来自 SYSCLK 的 CLB GLB/LCL 输入、CLB 是否可以正常工作?  

    从图3-3中、CLB 在 SYSCLK 中工作、这与图32-3中的描述相矛盾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liu、

    正确的时钟图可在时钟树工具中找到:

    在应用上述分频器后、可以选择将 CLBTILECLK 与 SYSCLK 同步。

    我们将更新数据表和 TRM 中的图以与此相匹配。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我无法理解这张图、从 TRM.table 3-47来看、用于控制 SYSCLK 源的 SYSPLLCTL1来自 pllrawclk 或 OSCCLK。

    所以图中 SYSPLLCTL1的输出是 SYSCLK? 而 CLB 时钟源仅是 SYSCLK?

    2.但来自 TRM。 FIGURE32-3和您的回复、我想 clb.tileclk/regclk 源是 AUXPLL(PLLRAWCLK??)的 SYSCLK。 由 CLBCLKCTL.CLKMODECLBx 控制。

    1和2个结论相互矛盾。

    3.如果 CLB 可以使用 SYSCLK 在异步时钟下工作,此配置上是否有任何应用程序? 由于其他模块在 SYSCLK 中工作(如 EPWM/eQEP/ECAP/SPI/FSI/LIN/SCI、基于 TBale32-4和 PIE)、在 SYSCLK 下工作的模块可以捕获 CLB 输出?(例如、  ) CLB 时钟在120MHz 为 PLLrawCLK 而在10MHz 为 SYSCLK 为 OSCCLK、则如果 CLB 产生中断、在 SYSCLK 上工作的 PIE 模块可以接收此中断吗?Δ t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liu、

    我目前正在处理其他几个客户问题、需要一些时间来确认这些细节、对此延迟深表歉意。 请在本周结束前回复。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liu、

    当 SYSPLLCTL1.PLLCLKEN 和 SYSPLLCTL1.PLLEN 都设置为1时、PLLRAWCLK 将用作 SYSCLK 和 CLB 时钟的源时钟。

    2.此图不正确。 正确的图位于时钟树工具中:

    我已提交一个 TT 以在 TRM 中更正此问题。

    3.如果 CLB 时钟和 SYSCLOCK 具有相同的频率、则不认为有任何用例使 CLB 时钟与 SYSCLK 异步。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.根据您的解释,我能不能认为 CLB.CLKCTL.CLKMODECLBx 没有任何用途?  

      a. CLB 逻辑块时钟由 CLBCLKCTL 确定。 TILECLKDIV

      b:CLB reg clk 由 CLBCLKCTL 确定。 CLKDIV

    2.那表32-1怎么样呢? 是这样吗?

    3.如果我运行 CLB。 60MHz 和 SYSCLK 中的寄存器/逻辑块位于120MHz 中,CLB 在 SYSCLK 中接收信号是否存在任何问题(例如 ERAD_evtx)?

    4.是否存在 CLB 使用 SYSCLK 以不同频率工作的任何应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liu、

    1. CLB 应始终与 SYSCLK 同步、除非 CLB 时钟快于 SYSCLK

    2.是

    3.我会建议使用与 SYSCLK 频率相同的 CLB 时钟、CLB 时钟的较低时钟速率会对 CLB 输入的处理方式产生影响。

    4.我不知道。 这可以在一定程度上降低功耗、但我不确定数据表中是否指明了这一点。

    谢谢!

    卢克