This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:DSP28377D 导致晶体振荡器无法工作。

Guru**** 1838980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1401865/tms320f28377d-the-dsp28377d-is-causing-the-crystal-oscillator-to-fail-to-work

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

大家好、我有一个关于 DSP28377D 电路板的问题。 它已经正常运行了一段时间,但偶尔(它发生了很多次,大约1%的可能性)程序无法运行。 根据经验、我刚看了晶振(一种无源晶振)发现没有震荡。 在对多个有问题的主板进行故障排除过程中、我们遇到了以下现象:

1.当尝试使用示波器观察晶体振荡器是否工作时、只需用示波器探头触摸负载电容器、电路板就会开始正常运行、程序按预期运行。 某些板上出现了这种情况。

2.在有问题的板材上,使用热风或烤箱加热也会导致板材正常运行,程序运行正常。 一些电路板出现了这种情况。

3.对于大多数主板,上述方法无法解决问题。

4、用新的晶体振荡器替换、我们仍然发现新的晶体没有震荡。

5.更换 DSP28377D 芯片后、电路板正常工作。

6. MΩ 正常工作电路板上负载电容器的电阻为1.2 μ F、而故障电路板上负载电容器的电阻为2.3 kΩ。

您能告诉我如何解决此问题吗? 此问题已出现多次。 谢谢!

:将晶体振荡器连接到 DSP 的电路图如下所示、有故障晶体振荡器的波形也显示在下面2 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    我没有机会检查 X1电阻、但这是一个有趣的观察结果。  我将在这里的某些器件上执行该操作。  此外、您能否提供以下信息:

    1.) 对于错误部件和良好的28377D 芯片、X1和 X2波形(请使用相同的刻度)。  请使用电容很低的探针或有源探针、以避免加载晶振引脚。

    2.) 您是否知道晶体的特性/规格?

    谢谢!

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    I 在 X1引脚上测量到高阻抗(Mohm)。  似乎在部件上存在异常、即 X1上只有2.3K 欧姆。  您能否在装置顶部拍摄一张图片、展示所有字符并将其发送出去?  此外、您是否能与 TI 应用/销售现场人员合作开展 F28377D 项目?

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、á lez

     下面是显示晶体振荡器与 DSP28377之间连接的原理图:

    另外、我们也和售后技术支持交流、他们建议我们在论坛寻求帮助!

    谢谢、

    回族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    1.在有问题的电路板上、我们测量了 X1和 X2的波形、如下图所示:

    2.我们使用的晶体振荡器的规格表:

    e2e.ti.com/.../7B20000023.pdf

    我们还观察到一个有趣的现象:故障率在高温条件下(在60°C 附近)显著增加。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    感谢您的确认。  您能否拍摄显示器件标识的 F23877D 芯片照片?  请联系现场/销售人员、对出现此问题的特定商品进行退货分析。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您的答复。 下面是我们的28377D 芯片的照片:

    原因如下:由于公司年使用量仅为10万,官方技术分析不是很友好。 因此、我们只能在这里寻求支持、以找到解决这一问题的办法。

    昨天我们在测试的过程中看到了一个有趣的现象:在有故障的板子上、示波器探针接触到芯片又开始工作了。 然后我们在高温(60°C)下对其进行了一段时间的测试、芯片再次停止工作、晶体振荡器没有振荡。

    谢谢!

    回族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    我已经联系我们的退货分析团队、了解我们可以如何处理。  请允许我们在本周结束之前获得一些回复。

    谢谢。此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    根据器件标识、您的器件似乎是从经销商处购买的。  您能否确认您的器件的采购来源?  这可能会让我们找到退货分析的途径。

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    由于这是从 Arrow 获得的、因此请与 Arrow 联系、以获得 TI 的退货网络支持。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    在与 Arrow 沟通后、他建议我们按照以下步骤将商品直接发送到指定位置。 这种方法是否适合您?

    回族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    请咨询我们的质量团队、了解这是否是正确的方法。  您的帖子。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    我向我们的生产和质量团队确认、这是发起退货的正确方式。  请继续。

    谢谢。此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我需要提请您注意一个问题:我们购买的 DSP28377D 芯片使用已超过一年、我们还在通过发送给您进行分析。 同时、我们自行进行了以下测试、以尝试并确定问题:

    1、使用电容最小的示波器探头,触摸芯片没有使芯片恢复正常工作。

    2.长时间用万用表探头触摸芯片确实使芯片恢复正常工作。

    你有什么建议吗?

    谢谢!

    回族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我正在调查从我们的客户领域退回的两个产品的相同现象。

    组件包括 TMS320F28377DZWTT。 当产品通电时、 经过一段时间后、振荡器停止、产品"锁定"(振荡器无法启动)、我的意思是、即使产品经过多次电源切换、振荡器也不再启动。

    恢复的唯一方法是在 X1和 GND 之间施加短路、然后我关闭并打开产品、振荡器正确启动。

    当产品锁定(振荡器未启动)时、  负载电容器两端的电阻为 7 kΩ 至50 kΩ。

    以下是其中一个具有此行为的 MCU:

    我将检查温度是否产生影响。  

    此致

    JDM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Martin:

    是的、请在高温下评估此值。  请在工作电路板上也测量 X1到 GND 的电阻。

    谢谢。此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您的答复。 在检讨你的回应后、我觉得这情况与我们的情况有些相似、我们会仔细研究。

    但是、我需要向您提供最新测试结果的最新信息:

    1.原厂的最新反馈是,他们只能在一年内对生产日期代码执行 FA(故障分析)。 我们的芯片已经过期、所以不能进行 FA 认证。

    2.我们最近的测试发现、用示波器或万用表探针短时间触摸芯片可以恢复的功能不再工作、或者恢复起来要困难得多。

    3.在今天的测试中,我们发现 X1和 GND 之间的电阻在330 kΩ 附近,而在一个普通的芯片上,X1和 GND 之间的电阻为16.6 MΩ(与之前的测量结果相比有一些差异)。

    回族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Martin:

    感谢您分享您的案例。 您是否确定了问题的原因? 你有什么建议吗?

    谢谢!

    回族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph & Hui:

    当我们的产品锁定(振荡器未启动)时、我关闭产品并测量 X1到 GND 的电阻、阻抗随着时间的推移而增加、从2 kΩ  到50 kΩ 。

    当我们的产品可以正常启动时、该阻抗为3 MΩ。

    当组件的温度升高到65°C 以上时、振荡器将停止并锁定、直到 X1引脚上出现短暂的电路或产品关闭很长时间(2天)后。

    谢谢

    JDM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Daniel:

    您是否也有机会交换另一个 BGA 器件、比如 Hui 所做的那样、或者重新安装(回流) 256BGA、以了解它是否可能是由焊接问题引起的?  

    谢谢。此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph & Hui:

    在环境温度下长时间关断对离开锁闭状态没有帮助,也就是说,我把两个产品关断60小时后,我打开电源,振荡器不启动。  

    我们不会更换另一器件、因为我们没有回流焊机、并且我们更愿意发送2个有问题的板进行 X 射线检查。

    我对调查没有更多的想法。  

    了解振荡器如何锁定(温度> 60°C)以及如何恢复(X1引脚上的接地短路)、这将有助于我们尝试检测有问题的电路板。

    此致、

    JDM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Daniel:

    Xray 可能不会向您显示任何内容。  您可以从完成上述退货流程开始、然后与我们的质量团队一起开始分析。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heseph、您好!

    在最近的测试中、我们观察到一些新的现象:当发现用示波器或万用表探针短暂触摸芯片后、没有恢复正常运行、我们离开芯片一段时间。 到目前为止、芯片仍然无法恢复正常运行。 此外、X1和 GND 之间的电阻已从330 kΩ 更改为3.3 kΩ。 芯片是否完全损坏? 您是否有关于进一步测试的任何其他建议?

    谢谢!

    回族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    我们将让我们的退货团队评估您看到的问题、以确认出现了什么问题。  您是否已启动退货流程?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    1.我们试图通过正式的 CPR 流程获得帮助,但当填写"输入退货来源的地点"时,供应商提供的所有信息都已输入,并提示"无效位置",因此无法提交该流程

    2.供应商反馈没有经过正式流程,与原厂进行 FA(故障分析)沟通,但原厂反馈,只能在一年内对生产日期代码进行 FA(故障分析)。 我们的芯片已经过期了、所以无法进行 FA。

    我们想看看是否可以在这里得到帮助

    谢谢!

    回族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    请允许我与我们的内部退货团队沟通、让您了解他们的建议。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    引用我们在中国的现场团队的回复:

    ====

    尊敬的 Joseph:

     

    您可以要求客户按照所附说明在以下链接中提交 CPR。

     

    对于客户问题:

    1. 每个客户名称的位置应为"成都"
    2. 一年为 TI 产品保修、但这并不意味着 TI 在1年后将不会接受物料的 FA。

     

    谢谢。

    ====

    希望这对您的退货流程有所帮助。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    非常感谢您的帮助。 我们已根据您提供的链接启动 CPR 流程、希望获得 TI FA 的帮助。

    谢谢!

    回族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    好的、现在关闭这个帖子。  如果您遇到问题、请在该论坛上打开另一个帖子。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的配合。 我们已收到来自 TI 的故障分析报告。 我想问一下、是否可以通过此报告确定 EOS 是由电路板修补过程中引入的 ESD 引起的、还是由电路板上电后引起的?e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_2409_2D00_00926-Report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    故障分析报告仅提供器件发生故障的原因、在此报告中确定为电气过载(EOS)。  但是、故障分析无法确定在您的过程中损坏发生的位置。  您需要在过程中将此隔离开来。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想发送 有缺陷的组件来启动 TI 的故障分析、以便了解问题。

    我已与制造我们产品的公司联系、但可追溯性不足以获得详细的购买信息(客户参考号/跟踪号、销售订单号 SO#、采购订单号 PO#、交货单号 DN#)。

    是否有其他方法可以将组件发送给 TI 并启动 FA?

    此致、

    JDM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Daniel:

    主要方法是使用 https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp 提交退货。  另一种方法是与您所在地区的 TI 现场/销售团队合作、顺利开展相关流程。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的缺点是失效分析报告仅对一个样本进行失效分析。 我们能否继续对剩余的两个样片进行故障分析、或者将它们发送回我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上周、市场上还有另一个失败样片、但故障分析报告无法引导我们解决该问题。 我们需要获得剩余的两个样片、也许可以获得第三方的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠辉

    在故障分析报告中、当向您提供报告时、应该有一个联系人编号或实体。  您是否可以尝试使用该联系人回复他们、并说明您需要剩余的样本 bacl?

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph  

    今天来到 TXC 厂家去做晶体振荡器分析。 在我们携带的样本中、X1A 处于故障状态、X1B 为正常; 如下图所示:

    1、用于测试的 X1A 输入和输出的位置如图:所示

    用于测试的 X1B 输入和输出的位置如图:所示

    从上图可以看出、X1A 处于故障状态、而 X1B 正常

    2、对 X1A 和 X1B 进行熔焊处理,X1A 仍然失效,X1B 保持正常;

    以 X1B 取代不能振动的 X1A、晶体振荡器将正常振动;

    将振动 X1B 更换为 X1A、晶体振荡器不振动

    3、移除两个晶体振荡器并进行单独的晶体参数测试。 两个振荡器均为正常、参数处于振荡器的误差范围内;

    4、然后、我们测试了晶体振荡器的负阻抗、驱动电流和驱动功率。 负阻抗大于270 Ω(ESR=RR 40 Ω)、驱动电流为3.35mA、驱动功率 DL=DL=I ^ 2 *(C0/CL+1)^ 2 * RR)=69.95uW;

     5、μ s 时、DSP28377D 的3.3V 和1.2V 电压均正常、但晶体振荡器的峰值已达到3.6V 甚至3.8V;

    6 μ s 不、DSP 和晶体振荡器、相比几年前晶体振荡器的峰值波形、晶体振荡器的峰值电压仍然是2.6V、现在已经达到3.8V;

     

    最后、您能回答以下问题吗

    问题1:能否通过将晶体振荡器测试与 TI 的 DSP 故障分析报告相结合来得出新的结论和解决方案?

    问题2:由于该晶体振荡器是无源器件、因此 DSP 中是否有寄存器用于调整振幅大小?  如果不是、是因为 DSP 内的一些未知因素导致振幅过大而导致 EOS 损坏吗?

    此致、

    回族

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    晶体输入的振幅增加3.6到3.8V 是值得关注的、因为它不应超过3.3V VDDIO。  如您所述、XTAL 是无源器件、器件中没有寄存器会限制时钟幅度。  此外、F28379x 器件中使用的皮尔斯振荡器电路的驱动电平高达1mW、因此它应该能够提供 XTAL 所需的电源。

    从几年前您开始该项目时、XTAL 或电容器 BOM 是否发生了变化?

    谢谢。此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       项目没有变化。 如您所见、VDDIO 不会超过3.3V、即使更换了晶体振荡器和电容器、测得的波形峰值也不应超过3.3V。 我们在中国深圳、您是否有一位同事可以帮助我们了解一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请咨询我们的质量团队、他们可以在深圳地区与您合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、á lez

    上面介绍的3.6-3.8V 电压信息是指峰峰值、 最大电压不超过3.3V、如下图:黄线代表3.3V 电压波形、蓝线代表晶体振荡器波形;

    因此、所描述的3.6-3.8V 电压范围包括负压分量(如图所示)、负压幅度为-0.415V:

    此时使用的示波器带宽为10G; 使用带宽为1GHz 且电容为3.9pF 的电压探头观察到的波形;

    您可以帮助回答以下问题吗:

    、晶体振荡器波形的最大值不超过 VDDIO、最小值为-0.415V、这会导致引脚 X1的击穿吗?  X1引脚的最大和最小耐受电压是否基于 DSP28377在正常范围内?

    2、晶体振荡器的负压波形是否为正常波形、该负压波形是否不存在?