工具与软件:
大家好、我有一个关于 DSP28377D 电路板的问题。 它已经正常运行了一段时间,但偶尔(它发生了很多次,大约1%的可能性)程序无法运行。 根据经验、我刚看了晶振(一种无源晶振)发现没有震荡。 在对多个有问题的主板进行故障排除过程中、我们遇到了以下现象:
1.当尝试使用示波器观察晶体振荡器是否工作时、只需用示波器探头触摸负载电容器、电路板就会开始正常运行、程序按预期运行。 某些板上出现了这种情况。
2.在有问题的板材上,使用热风或烤箱加热也会导致板材正常运行,程序运行正常。 一些电路板出现了这种情况。
3.对于大多数主板,上述方法无法解决问题。
4、用新的晶体振荡器替换、我们仍然发现新的晶体没有震荡。
5.更换 DSP28377D 芯片后、电路板正常工作。
6. MΩ 正常工作电路板上负载电容器的电阻为1.2 μ F、而故障电路板上负载电容器的电阻为2.3 kΩ。
您能告诉我如何解决此问题吗? 此问题已出现多次。 谢谢!
:将晶体振荡器连接到 DSP 的电路图如下所示、有故障晶体振荡器的波形也显示在下面2 μ s