主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户希望根据我们的 controlCARD 原理图设计自己的电路板。 他有一些问题:
1. GPIO123,124,148,149 是否需要连接到特定引脚?
SysConfig 中提供了标准和最小模式。 controlCARD 中使用哪种模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户希望根据我们的 controlCARD 原理图设计自己的电路板。 他有一些问题:
1. GPIO123,124,148,149 是否需要连接到特定引脚?
SysConfig 中提供了标准和最小模式。 controlCARD 中使用哪种模式?
我再提一个问题
我在设计中选择了最小模式。
我发现在该参考设计中、GPO146连接到 RUN 的 LED。 那么、"ESC_LED_STATE_RUN"信号需要连接到什么?
"ESC_LED_RUN"和"ESC_LED_STATE_RUN"之间有何区别?
在参考设计中、GPO123和 GPO124应在何处配置用于 phy0和 phy1的 PWRDN/INT 连接? GPIO 或 ECAT?
是的、您可以将这些引脚用于 PWRDN/INT。
https://www.ti.com/lit/df/sprr478a/sprr478a.pdf?ts = 1740549393817
在 ECAT 以 最小 模式运行时、您不会看到用于配置它们的选项。 您需要选择所有模式或自定义模式。