This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:EtherCAT 从站硬件设计

Guru**** 2472420 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1477691/tms320f28p650dk-ethercat-slave-hardware-design

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户希望根据我们的 controlCARD 原理图设计自己的电路板。 他有一些问题:

1. GPIO123,124,148,149 是否需要连接到特定引脚?

SysConfig 中提供了标准和最小模式。   controlCARD 中使用哪种模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EtherCAT 中、GPIO_148和 GPIO_149分别为 PHY0和 PHY1 LINKSTATUS、这对于软件了解连接是否处于活动状态非常重要。 所以这些管脚应该连接到 PHY 设备的相应管脚上。 除非您已经使用某个 GPIO_xx 来检查 PHY0和 PHY1的 LINKSTATUS。

    看看 Syscfc 的模式,将很快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我不知道应该在 SysConfig 软件的哪个部分(GPIO 或 ECAT)中配置这两个引脚?
    换句话说、为了正确运行 EtherCAT 功能、我应该将芯片 F28P650的两个引脚分配给哪个功能模块以连接两个 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ECAT 中、您可以配置这些引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 嗯、我看到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SysConfig 中有多种模式(用例)、例如定制、最低、标准、所有等 它可以根据选择让您配置一组引脚。 进行调整。 您可以选择其中任何一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再提一个问题
    我在设计中选择了最小模式。
    我发现在该参考设计中、GPO146连接到 RUN 的 LED。 那么、"ESC_LED_STATE_RUN"信号需要连接到什么?
    "ESC_LED_RUN"和"ESC_LED_STATE_RUN"之间有何区别?
    在参考设计中、GPO123和 GPO124应在何处配置用于 phy0和 phy1的 PWRDN/INT 连接? GPIO 或 ECAT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该澄清一下 LED。
    了解 GPIO123和 GPIO124、很快就会回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有找到这两个引脚的任何特殊说明。
    我是否可以使用两个常规 GPIO 来连接这两个 PHY 的断电控制引脚?
    可以在 GPIO 模块中配置这两个引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将这些引脚用于  PWRDN/INT。  

    https://www.ti.com/lit/df/sprr478a/sprr478a.pdf?ts = 1740549393817

    在 ECAT 以 最小 模式运行时、您不会看到用于配置它们的选项。 您需要选择所有模式或自定义模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。