This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
hi champs、
我是为我们的客户提出这个问题。
用户想知道他们是否可以在没有任何外部连接的情况下在同一 GPIO 引脚上将 OUTPUTXBAR 连接到 INPUTXBAR?
有任何疑虑或风险?
例如、
CLB3 OUT4 -> OUTPUTXBAR6 -> GPIO9 -> INPUTXBARx -> ECAPx
韦恩、您好!
是的、这应该可以实现、如上所述。
谢谢、此致、
Uttam
尊敬的 Uttam:
用户尝试在 SysConfig GUI 上实现此功能、但在将 CLB 输出 XBAR 连接到 GPIO (用作 INPUTXBAR 的 GPIO 输入)时发现此错误。
例如、按如下所示将 CLB1 OUT1连接到 GPIO1。
将 GPIO1设置为输入以使用 INPUTXBAR
用户是否可以忽略此错误?
韦恩、您好!
您无需配置 GPIO 实例。 而是可以使用 INPUTXBAR、如下所示
另外、为此: CLB3 OUT4 -> OUTPUTXBAR6 -> GPIO9 -> INPUTXBARx -> ECAPx
您正在将 CLB_OUTPUT_XBAR 配置为 ECAP、这可以直接完成(不使用 GPIO 或 INPUT_XBAR)
A (或) b.
如果有一些具体的客户要求、请告诉我。 如果有用、我们也可以将其添加到 SysConfig 中。
谢谢、此致、
Uttam