This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:连接同一 GPIO 上的 OUTPUTXBAR 和 INPUTXBAR

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463452/tms320f280039c-connect-outputxbar-and-inputxbar-on-the-same-gpio

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

用户想知道他们是否可以在没有任何外部连接的情况下在同一 GPIO 引脚上将 OUTPUTXBAR 连接到 INPUTXBAR?

有任何疑虑或风险?

例如、

CLB3 OUT4 -> OUTPUTXBAR6 -> GPIO9 -> INPUTXBARx -> ECAPx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!  

    这很有趣。 根据我的理解,这是不可能的。  

    让我运行示例、明天有空与您联系。  

    此致!
    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uttam:

    此处的原因是使用 GPIO (此处为 GPIO9)进行调试和实现其他一些外部目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!  

    是的、这应该可以实现、如上所述。  

    谢谢、此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uttam:

    用户尝试在 SysConfig GUI 上实现此功能、但在将 CLB 输出 XBAR 连接到 GPIO (用作 INPUTXBAR 的 GPIO 输入)时发现此错误。

    例如、按如下所示将 CLB1 OUT1连接到 GPIO1。

    将 GPIO1设置为输入以使用 INPUTXBAR

    用户是否可以忽略此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!  

    您无需配置 GPIO 实例。 而是可以使用 INPUTXBAR、如下所示

    另外、为此: CLB3 OUT4 -> OUTPUTXBAR6 -> GPIO9 -> INPUTXBARx -> ECAPx  

    您正在将 CLB_OUTPUT_XBAR 配置为 ECAP、这可以直接完成(不使用 GPIO 或 INPUT_XBAR)

    A (或) b.  

    如果有一些具体的客户要求、请告诉我。 如果有用、我们也可以将其添加到 SysConfig 中。  

    谢谢、此致、

    Uttam