主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
hi champs、
我是为我们的客户提出这个问题。
用户想知道他们是否可以在没有任何外部连接的情况下在同一 GPIO 引脚上将 OUTPUTXBAR 连接到 INPUTXBAR?
有任何疑虑或风险?
例如、
CLB3 OUT4 -> OUTPUTXBAR6 -> GPIO9 -> INPUTXBARx -> ECAPx


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
hi champs、
我是为我们的客户提出这个问题。
用户想知道他们是否可以在没有任何外部连接的情况下在同一 GPIO 引脚上将 OUTPUTXBAR 连接到 INPUTXBAR?
有任何疑虑或风险?
例如、
CLB3 OUT4 -> OUTPUTXBAR6 -> GPIO9 -> INPUTXBARx -> ECAPx


韦恩、您好!
您无需配置 GPIO 实例。 而是可以使用 INPUTXBAR、如下所示


另外、为此: CLB3 OUT4 -> OUTPUTXBAR6 -> GPIO9 -> INPUTXBARx -> ECAPx
您正在将 CLB_OUTPUT_XBAR 配置为 ECAP、这可以直接完成(不使用 GPIO 或 INPUT_XBAR)
A (或) b.

如果有一些具体的客户要求、请告诉我。 如果有用、我们也可以将其添加到 SysConfig 中。
谢谢、此致、
Uttam