This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:APLL1 和 APLL2 输出之间的多个 DPLL 同步

Guru**** 2954500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5B12204, LMK5C23208A, LMK5B12212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1531747/lmk5b12204-synchronization-between-multiple-dpll-among-apll1-and-apll2-output

器件型号:LMK5B12204
Thread 中讨论的其他器件:LMK05318B、 LMK5C23208A、 LMK5B12212

工具/软件:

您好:

我们使用提到的 DPLL 部分作为时钟发生器、从 APLL1 和 APLL2 输出生成不同的频率。 APLL1 将是 48MHz、APLL2 将是 25MHz。

要求我们有多个 DPLL 芯片、每个芯片都能同步生成上述频率。 25MHz 或 125MHz 时钟将连接到 DPLL 的 PRIREF 输入、25MHz 振荡器将连接到 XO 输入。 我们要求多个 DPLL APPL1 输出应相互同步、对于 APLL2 来说也是如此。  

请告知我们使用此器件是否可以实现/可行?

此外、是否有办法通过 PRIREF 输入时钟修复 APLL1 和 APLL2 输出的相位延迟?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    #1

    不建议使用 25MHz XO 输入、因为它与 BAW VCO (2500MHz) 具有整数关系。 要让 DPLL 在分数 N 分频器模式下运行、需要分数关系。 此外、避免输出上出现整数边界杂散。

    相反、请使用与 BAW VCO 分数相同的频率、例如 24MHz、27MHz、38.88MHz、48MHz、54MHz。

    #2.

    将频率计划更新为 APLL1 为 25MHz、APLL2 为 48MHz、因为 APLL1 以 2500MHz 为中心。

    #3.

    除了#1 和#2 外、LMK5B12204 还可实现预期的用例。 如果您需要更多的输出和更少的器件、还有这个器件的 8 输出版本 LMK05318B。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    感谢您的快速答复。

    在 APLL1 和 APLL2 的频率计划上注明。 我会对其进行测试。 但是、我们需要在 48MHz 实现低抖动、因为我们将使用该抖动来为 ADC、DAC 计时、根据数据表、APPL1 输出的抖动比 APLL2 输出小。 分享您的想法。

    感谢您确认用例要求。 我们将再次查看它、因为根据当前观察结果、多个 DPLL 的 APPL 输出是同步的、但存在随机相位差、这在每次重新启动时会有所不同。 我们尚未确认 LoFL 和 LoPL 已锁定、我们将再次验证。

    请参阅下面的一些附加图像以供参考、并请求帮助我们了解 每次重新启动时在上升沿同步的原因和步骤。

    设置图像:

     

    谢谢、

    Ajay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    1. 请确认 DPLL 已在您的测试中锁定 (LOFL 和 LOPL 状态寄存器为 0)。
    2. 您每次上电时是否都需要输入和输出之间具有 0 延迟? 或者、您是否只需要在上电期间输入和输出之间确定性的相位延迟(这意味着两次上电之间有一个保持恒定的固定偏移)?
      1. 如果这些条件中有任何一个成立、则您可以使用 LMK5C23208A、该器件支持输入和输出之间的确定性延迟、并具有通过可编程相位偏移寄存器消除输入到输出延迟的功能。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    是的、我们已经验证了 LoFL 和 LoPL、仍然可以看到两个 DPLL 器件的 APLL 输出之间的偏移量。

    下面两个图像是 APLL1 输出 25MHz。
     
     

    此外、以下是我们每次重启电源时都会遇到的随机相位差。

     

    电源复位 ​

    相位  ​

    影响 ​

    1. ​

    96.65 ​

    10.76ns ​

    2. ​

    –2.266. ​

    –261.4ps  ​

    3. ​

    147.9. ​

    16.43ns ​

    4. ​

    91.3. ​

    10.17ns ​

    5. ​

    56.59 ​

    6.354ns ​

    6. ​

    154.5. ​

    17.17ns ​

    7. ​

    –153.9. ​

    –17.09ns ​

    8. ​

    –54.23 ​

    –6.018 ns ​

    9. ​

    10.19 ​

    1.166ns ​

    10. ​

    –176.3. ​

    –19.56ns ​

    因此、在进行调试时、我们发现在每次启动时、输入 25MHz 和输出 25MHz 之间存在随机延迟。 因此、请告诉我们这种情况的原因。

    这种行为解释了为什么即使 LoPL 和 LoFL 被锁定、两个 DPLL 的 APLL 输出也不同步。

    谢谢您使用  LMK5C23208A。 这意味着我们在现有器件中看到 的问题可在 LMK5C23208A 中解决 ?

    谢谢、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    我正在查看您的评论。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    是否有任何更新?  谢谢!

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    感谢您的耐心等待、因为我们这个周末已经结束了 TI 在美国的假期。

    1. 您能否分享您的 TCS 文件? 如果您只有一个输入输入 (25MHz)、是否禁用 DPLL? 是否使用 48MHz 的 XO 输入和 25MHz 的 REF 输入?
    2. 在当前设置图中、输出可能没有相同的相位对齐。 但是、当器件锁定时、输出与输入时钟相位同步。 锁定后、输出的输入和输出之间的频率误差接近 0。 此外、输出会以较小的固定相位偏移持续跟随输入。 这种小型固定相位偏移可能会因器件和不同的上电情况而异。 这就是为什么您没有看到 相位 对齐 代码可移植性。
    3. 您似乎需要#1 确定性延迟、以确保在上电期间具有相同的相位;以及#2 零延迟、以确保其他器件输出之间的相位对齐。
      1. LMK05318B 不支持确定性延迟、这意味着不支持多个输出相位对齐。
      2. LMK5C2308A 或 LMK5B12212 支持确定性延迟。 二、在多个器件之间实现相位对齐、启用 DPLL 并在每个器件上配置 ZDM。 每个器件必须与同步 也一样 基准 (25MHz)。 使用 ZDM 时、输入到输出相位偏移是确定性的、这意味着可以使用 DPLLx_PH_OFFSET 寄存器将其“清零“。 一旦您知道有多少失调电压、就可以对寄存器进行配置、使输入和输出之间的失调电压接近于 0。 在 LMK5B12212/LMK5C23208A TICS Pro GUI 中、您可以看到 DPLLx_PH_OFFSET 寄存器可根据输入和输出之间的延时时间进行配置:

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Jennifer