This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:仅 PLL2模式:频率漂移问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue

器件型号:

尊敬的 https://e2e.ti.com/members/1885803 / Team

我们将 LMK04828用于 PLL2模式下的 RFSoC

我们将馈送 OSCIN 100MHz (标准振荡器、即、不是 VCXO)

振荡器部件: Si545

我们将在 LMK 和射频输出处观察输出频率漂移/抖动超过200Hz。

PLL2外部环路滤波器:  

下面是根据原理图对滤波器进行的 Platinum 仿真

我们如何最大限度地减小频率漂移?

是否应改变 PLL2的内部环路滤波器或外部滤波器以避免频率漂移?

请建议。

由于我们仅使用 PLL2、因此优化抖动的 PLL BW 应该是多少?

为了实现优化的性能、应该有什么相位裕度?

为了  优化性能、开环和闭环增益应该是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    等待您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    为了更好地帮助您、请附上您的.TCS 文件、我可以帮助您解决问题。  

    要回答您的一般问题:

    通常、为了最大程度地减小频率漂移或降低输出端的抖动、您可以增大相位检测器频率、实现55 - 80度的相位裕度、尽可能将输出类型设置为 LVPECL、 并且电荷泵电流可能会增大、从而减少抖动(但会增加杂散)。 如果您无法获得这些选项(这似乎是您的情况)、则需要测量 PLL 噪声和 VCO 噪声、并确定它们的相交位置、并为该值增加25%、 该频率偏移将是您希望最大程度地降低抖动的地方(请参阅下图以了解视觉效果)。

    为了进行更详细的解释、PLL 噪声会在较低频率下影响器件的总体噪声(相当于低通滤波器)、而 VCO 噪声会在较高频率下影响器件(相当于高通滤波器)。 因此、这两条曲线之间的交叉点、加上该值的25%、考虑到环路滤波器不是砖墙式滤波器、应是环路带宽、并将优化抖动。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue "]是否应更改 PLL2的内部环路滤波器或外部滤波器以避免频率漂移?

    一旦我拥有.TCS 文件并了解您的输入和输出频率、输出类型等、就会回答此问题 尽管我可以从 PLLatinum Sim 屏幕截图中推断出其中的一些值、但我需要验证这些值以获得更好的响应。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我将向您介绍该驱动程序文件

    但与 PLL2环路滤波器有什么关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    请找到 TCS 文件

    e2e.ti.com/.../256Mhz_5F00_pll2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    正确、环路滤波器可能是您的设计中的问题。 查看.TCS 文件后、FPD 和 Fvco 的值与 PLLatinum Sim 屏幕截图中的值不匹配;因此、这就是屏幕上出现的值(假设您单击了"计算环路滤波器"按钮)。 将之前的值更改为.TCS 文件中的值后、您的环路滤波器应与以下设置匹配、以优化抖动。

    请注意、环路滤波器组件取决于 PFD、电荷泵和 VCO 增益。 因此、如果值不正确、将导致环路滤波器设计不正确。 在 PLLatinum Sim 中、Fvco 也很重要、因为在代码中也会使用它来正确获取 VCO 增益。 如果我建议的值看起来不正确、请确保这三个变量在 PLLatinum Sim 中是正确的、这样您就可以生成自己的环路滤波器值。

    另一个建议是如果我的其他建议不起作用、则增加 PFD。 希望这对您有所帮助。

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    为什么我们无法更改内部环路滤波器?

    我还询问了有关这方面的更多详细信息:  

    为了  优化性能、开环和闭环增益应该是多少?

    由于我们仅使用 PLL2、因此优化抖动的 PLL BW 应该是多少?

    你(们)好

    抱歉、 在我之前的 Platinum 仿真输出频率设置为250MHz。 它应该是256MHz

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue "]以下是根据原理图进行的滤波器 Platinum 仿真[/quot]

    此处应为256MHz

    上述仿真基于我们的电流板 C1:150pF;C2:4.7nF、R2:560 Ω:内部环路滤波器设置为默认值。

    抖动(fs)为152.7、这似乎相当好。 但环路带宽小于124.411KHz、相位裕度为62.9度

    我们将尝试您对环路滤波器值的建议并进行验证。

    为什么在您的仿真中环路滤波器带宽设置为400kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4425120 #4425120"]我们为什么不能更改内部环路滤波器?

    您可以更改它! 但仅限于下拉菜单中 TICS Pro 中提供的选项、如下图所示。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4425120 #4425120"]为了  优化性能,开环和闭环增益应该是多少?[/quot]

    开环和闭环增益对抖动没有影响;因此、它们的值对于这个问题无关紧要。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4425120 #4425120"]由于我们仅使用 PLL2、优化抖动应该是什么 PLL BW?

    最佳 PLL2 BW 可通过获取 VCO 相位噪声图的交叉点和仅 PLL 的相位噪声图来确定。 通过获取这些曲线及其交叉点并将该偏移频率增加25%、这将是减少抖动的最佳点。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4425120 #4425120"]您的仿真环路滤波器带宽为何设置为400kHz?[/quot]

    这不是出于目的、您可以忽略该值。 因为我尝试获取更高的相位裕度值以减少抖动、所以最终采用了这种设置。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4425120 #4425120"]此抖动(fs)为152.7、看起来相当不错。

    很高兴您找到了适合您系统的解决方案。 如果您一直面临任何问题、请告诉我。

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="493260" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4426806 #4426806"]
    抖动(fs)为152.7、这似乎相当好。

    很高兴您找到了适合您系统的解决方案。 如果您一直面临任何问题、请告诉我。

    [/报价]

    问题未得到解决。 我们仍然有。 筛选器的建议值略有改进。 但我们仍然具有您可以在下图中看到的抖动。

    黄色迹线:RF 输出的最大保持

    蓝色迹线:连续迹线。

    如果要在频谱分析仪中测量抖动、 您建议使用哪种 RBW 和跨度设置?

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4425120 #4425120"]此抖动(fs)为152.7、看起来相当不错。

    我在 Platinum 仿真中提到过这一点。 非板载。

    [引用 userid="493260" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4426806 #4426806"]

    开环和闭环增益对抖动没有影响;因此、它们的值对于这个问题无关紧要。

    [/报价]

    那么开环和闭环增益会产生什么影响呢? 抖动吗?

    [引用 userid="493260" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4426806 #4426806"]最佳 PLL2 BW 可通过获取 VCO 相位噪声图和仅 PLL 相位噪声图的交叉点来确定。 通过获取这些曲线及其交叉点并将该偏移频率增加25%、这将是减少抖动的最佳点。[/引述]

    您能用示例更清楚吗?

    理想情况下、您建议 PLL2采用哪种环路带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    我目前正在接受培训、培训持续到下周、因此我无法在下周回复。 如果有任何更改、请更新我。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4426848 #442648"]如果要在频谱分析仪中测量抖动、 您建议使用哪种 RBW 和 SPAN 设置?

    我们不建议使用频谱分析仪来测量抖动;我们主要使用它们来测量杂散。 相反、在我们的实验中、我们使用了相位噪声分析器、您是否有一个可用的分析器? 如果您愿意、我可以为您获取此值;但是、我将仅限于在 EVM 中选择的值。 这样、您就可以了解我使用的滤波器获得的抖动(但不能了解抖动的确切值)。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4426848 #442648">开环和闭环增益将产生什么影响? 如果不是抖动?[/quot]

    我正在为您最终确定正确答案、稍后我将向您回复。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4426848 #442648">我在 Platinum Simulation 中提到过这一点。 不在板载。[/报价]

    您计算出的板载相位噪声是多少? 理想情况下、请在我下面建议的环路滤波器更改之后告诉我该值。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4426848 #442648"]您建议 PLL2的环路带宽是多少?[/quot]

    我已在 PLLatinum Sim 上重新运行仿真、并找到了比我之前发布的解决方案更好的解决方案、请查看以下值:

    要供将来参考、要为您的应用获得最佳的 LBW:

    1) 1)创建频率规划和设计以优化抖动后、相应地填充 FPD、KPD 和 Fvco

    2) 2)确保选中"Auto"(自动)的所有复选框(如上图所示)

    3) 3)在"Filter Optimizer (滤波器优化器)"下、在"Optimize (优化)"下、选择"Jitter (FS)(抖动(FS))"

    4) 4)点击"Calculate Loop Filter"、等待大约一到两分钟、以获得优化环路带宽的最佳环路滤波器值。

    按照上述步骤、PLLatinum Sim 将为您计算最优环路带宽、您不必确定该带宽。 对于您的情况、最佳环路带宽应约为200kHz。 希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  、Andrea Vallenilla

    感谢您的回答。

    我有以下疑问:

    我指的是 Xilinx 时钟评估板: https://www.xilinx.com/content/dam/xilinx/support/documents/boards_and_kits/zcu216/ug1437-clk104.pdf

    a)根据第14页上的环路滤波器配置(表14)、环路滤波器值如下所示、来自 Simulation、

    b)对于上述仿真、如果我选中抖动优化选项框、我会得到不同的环路滤波器值、  

    我应该考虑 A 还是 B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个查询、

    我们拥有具有160MHz VCXO (SiT3372)的定制板: https://www.mouser.com/datasheet/2/371/SiT3372-datasheet-1153995.pdf

    https://www.digikey.in/en/products/detail/sitime/SIT3372AI-1B2-25NH160-000000/11764410

    下面是环路滤波器:

    对于 PLL1:

    PLL1 PFD:1MHz (也尝试使用 PFD 5MHz)

    对于 PLL2:

    我们观察到电平为-50dBfc 的 LMK 输出在480Hz 时的杂散。

    当 PLL1关闭时、我们不会看到任何杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lakshminarayana、

    我继续从上面(a)中重新进行了 PLLatinum 仿真(假设您是表4)、并注意到您的设置存在一些差异。  根据所附文档的说明、环路滤波器值与文档不匹配、因为 GUI 会查看不同的 LBW 和相位裕度。 当表4显示 LBW 为79kHz 时、屏幕截图显示~68kHz;当表指定68度时、相位裕度显示为~55度。 在设置其指定的环路滤波器值分量时、我获得了非常相似的 LBW 和相位度值(我的设置包括如下):

    [引用上面两个我应该考虑 A 或 B 的用户 id="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4442805 #4442805"]

    如果您的最终目标是优化抖动、那么我建议您选择 B。如果您的设计中还有其他注意事项(例如锁定时间)、则可能最好获取不同的配置。 这取决于设计。 希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lakshminarayana、

    环路滤波器不会导致杂散、但可以使杂散衰减。 相反 、导致系统中出现杂散的原因是 VCXO 或基准信号。 要对此进行测试、您是否可以更改您正在使用的基准? 如果您看到杂散变小或消失、则源是基准信号。

    此外、为了澄清一点、我假设您正在尝试消除杂散? 谢谢!

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。  

    在 LMK 配置之前、我们已经检查了两个基准信号、没有杂散。 在 LMK 配置之后、我们将观察 VCXO、LMK 时钟输出上的杂散。  

    是因为 LMK 的 VC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  、Andrea Vallenilla

    [引用 userid="493260" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4432449 #4432449"]

    我已在 PLLatinum Sim 上重新运行仿真、并找到了比我之前发布的解决方案更好的解决方案、请查看以下值:

    [/报价]

    我已经尝试过与您建议的 PLL2和 PLL1环路滤波器相同的环路滤波器、如下所示、但我们仍然有350Hz 的杂散和100MHz VCXO  

    PLL1环路滤波器

    PLL2环路滤波器。

    [引用 userid="493260" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4432449 #4432449"]

    我已在 PLLatinum Sim 上重新运行仿真、并找到了比我之前发布的解决方案更好的解决方案、请查看以下值:

    [/报价]

    已测试的100MHz VCXO 部件

    a) 515ACA100M000BAG (https://www.mouser.in/datasheet/2/472/Si515-2507350.pdf )

    b) V7223T (http://www.conwin.com/datasheets/vx/vx673.pdf )

    以下两个器件的相关信息

    • 未配置 LMK 时、我们将观察到干净的100MHz VCXO
    • 配置 LMK 后、我们将观察到350Hz 的杂散(下图用于频谱和相位噪声的参考)
      • LMK 输出
      •   \
    • 更改环路滤波器似乎没有改变任何东西、我们没有注意到输出行为发生了任何变化。

    这似乎不是基准时钟杂散。

    我们观察到10MHz 输入和100MHz VCXO、它没有杂散。 但在 LMK 配置后会观察到杂散

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lakshminarayana、

    只是为了澄清、您仍然看到 PLL1中的杂散正确吗? 您在回复中包含的数据与此相关? 此外、您在 PLL1的屏幕截图中看到的 Kvco 错误。 用于正确计算环路滤波器和 LBW 的关键参数之一是 Kvco。 要计算上面包含的2个 VCXO 的 Kvco、您需要采用典型的调优灵敏度并将其乘以 VCXO 工作频率。 例如、Kvco_conwin =典型调优灵敏度* VCXO 频率= 65ppm/V * 100MHz = 6.5kHz/V 或0.0065MHz/V 考虑到这一点、这就是您在优化抖动时获得的环路滤波器设计。 请注意、我获得的以下两种设置与之前的设置略有不同。 在"自动参数策略"中、我选择了"优化抖动"、但我没有使用"性能摘要"部分:

    当平衡杂散时、这个环路滤波器(将下拉选项更改为"杂散平衡":

    请为您的其他 VCXO 尝试此方法、并查看结果。 我知道您提到的更改环路滤波器值不会影响杂散、但请尝试上面的值、并从其他 VCXO 中计算您自己的杂散、如果它不能解决您的问题、我们可以讨论可能导致 杂散的其他问题。 请注意、PLL 不应导致杂散、消除杂散的一个好方法是使用环路滤波器衰减杂散。 希望这对您有所帮助。

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们将在配置 LMK 后观察 VCXO 处的杂散。 即、PLL1已配置。 我们还会在仅使用 PLL2模式的情况下获得杂散。   

    我们将尝试使用上述平衡杂散环路滤波器并更新您的信息。

    几个问题:

    • 为了优化抖动和杂散、您为 PLL1推荐了哪些 KPD 值

    • 为了 优化抖动和杂散、您为 PLL2推荐了哪些 KPD 值

    我们还有另一种情况、即在中、VCXO 会拾取电路板或风扇噪声、并导致 LMK 输出本底噪声增加约2.5KHz。 如另一个案例中所述: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161865/lmk04828-lmk04828-noise-floor-issue-on-vibration/4378676#4378676 

    使用的 VCXO 为 :V7223T (http://www.conwin.com/datasheets/vx/vx673.pdf )

    您是否建议使用任何环路滤波器/是否有解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  、Andrea Vallenilla

    对于以下情况、如果可能、请建议使用 TCS 文件的环路滤波器、

    案例1:10MHz CLKIN0、VCXO-100MHz VCO:2560MHz、CLKOUT:256MHz

    10MHz 器件: https://www.digikey.in/en/products/detail/abracon-llc/AST3TQ53-T-10-000MHZ-5-C/5237064 

    CASE2:10MHz CLKIN0、VCXO-160MHz、VCO-2560MHz CLKOUT-256MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   Lakshminarayana、

    我将在下周再回来。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lakshminarayana、

    请找到以下两种情况的文件、以帮助您进行设计。 TICS Pro 提供的默认 KPD 应能正常工作(对 PLL1使用0.45mA、对 PLL2使用3.2mA)。 请注意、.sim 文件直接加载到 PLLatinum Sim。

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_FrequencyDrift_5F00_case1.tcs

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_FrequencyDrift_5F00_case1PLL1.sim

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_FrequencyDrift_5F00_case1PLL2.sim

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_FrequencyDrift_5F00_case2.tcs

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_FrequencyDrift_5F00_case2PLL1.sim

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_FrequencyDrift_5F00_case2PLL2.sim

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4445111 #4445111"]我们还有另一个案例、其中 VCXO 会拾取电路板或风扇噪声、导致 LMK 输出本底噪声增加约2.5KHz。 如另一种情况所述: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161865/lmk04828-lmk04828-noise-floor-issue-on-vibration/4378676#4378676 [/quot]

    阅读完帖子后、我们没有什么其他可以帮助您解决的问题、因为问题来自 VCXO 的精度、因为它们非常容易受到振动的影响。 我建议尝试我在上面给出的仿真、然后再次进行测试。 而且,阿吉特/蒂莫西也给你同样的建议,我建议你也再试一次,因为我没有进一步的解决办法来解决这个问题。 如果这无法解决您的问题、我建议与 VCXO 公司的支持团队联系、因为这是导致相位噪声问题的原因。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4445111 #4445111"]您是否建议使用任何环路滤波器/任何解决此问题的建议?

    同样、如果这种情况持续发生、我建议查看其他振荡器(可能是 TI 的振荡器)。 一般的想法是降低 PLL1的带宽、但 BW 已经很低、因此降低带宽可以达到这么高的效果。

    如果您有任何其他问题、请首先测试所有这些文件、然后概述哪些 步骤已完成、哪些步骤会被卡住。 如有需要,我可以就这一主题提供进一步的解释(正如你在上次答复中所做的那样 ,这将大大增加帮助)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andrea Vallenilla:

    如果您可以为我提供上述情况的 Platinum 仿真工具环路滤波器计算快照、这将很有帮助。

    对于 KPD-0.15、您还能建议 VCXO-100MHz、160MHz 的环路滤波器值吗

    降低 KPD 会产生很大的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Lakshminarayana、

    sim 文件是否不适合您? 您可以按如下所示将其加载到 PLLatinum Sim 中、这样您就可以准确地测试我为您提供的结果。

    此外、我忘记在我的答案中添加一个60ppm/V 的 VCXO 控制电压调谐斜率(转换为 Kvco = 0.006MHz/V)。 请确保在对 VCXO 进行编程时选择该选项。 我从您提供的 VCXO 数据表中的下表中获得了值。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4448316 #4448316"]对于 KPD-0.15、您还可以建议我使用 VCXO-100MHz、160MHz[/quot]的环路滤波器值

    您可以自行计算环路滤波器的这些值。 您只需在我发送的.sim 文件中选择下拉菜单中的0.15mA KPD、然后点击"Calculate Loop Filter"、如下图所示。 这将为您提供新的环路滤波器值。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4448316 #4448316"]降低 KPD 会产生很大影响?

    降低电荷泵电流(KPD)将显著降低环路带宽并降低相位噪声/抖动。 然而、这个固定值只会降低基准和 PLL 相位噪声曲线、所以如果 VCO 相位噪声曲线比这两个曲线中的任何一个更差、那么减少电荷泵的影响是微不足道的。 希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="493260" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4448068 #4448068"]我建议查看其他振荡器(可能是 TI 的振荡器)

    TI 是否支持 VCXO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我已经尝试 过您建议的无杂散环路滤波器值、我们仍然存在振动噪声问题

    [引用 userid="493260" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174861/lmk04828-pll2-mode-only-frequency-drift-issue/4444977 #444977"]

    当平衡杂散时、这个环路滤波器(将下拉选项更改为"杂散平衡":

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lakshminarayana、

    TI 不支持 VCXO。  

    关于 VCXO 的振动噪声、如我们所建议、请咨询 供应商、他们可以提供有关该噪声的一些详细信息。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal