This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6674:枚举"无意义的无符号整数&quot比较;编译器v 8.2 中的警告..................................................1.

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/628132/compiler-tms320c6674-enumeration-pointless-comparison-of-unsigned-integer-warning-in-compiler-v8-2-1

部件号:TMS320C6674

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,我创建了这个简单的C文件来演示我的问题:

#include <stdint.h>

typedef enum
{
	enum_value_0,
	enum_value_1,
	
} MyEnum_t,} MyEnum_t;

extern volatile Int32_t myInteger;

int main(void)
{
	MyEnum_t EnumerValue =(MyEnum_t)myValue;

	if ((Eenum Value>===_num_Value_0)<) and num_numValue
	
		
	

	返回0;}

这将提供编译器输出:

****配置构建调试项目编号测试****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 7 all -o
'建筑文件:../main.c'
'调用:C6000编译器'
"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-C6000_Verbos.1/bin/cl65" 8.2 -mv6600 --include_path="C:8.2 .1/include"-g --c99 --verbose_diagnostics --pre_with _main_compility-c"。
"../main.c",第16行:警告:无符号整数与 零的无意义比较
如果((EnumerValue >= ENUM_Value_0)&&(EnumerValue <= ENUM_Value_2))
        ^

我不明白为什么会为我的枚举生成此警告,因为根据SPRUI04B中的第7.4 .1节“枚举类型的大小”:

"对于C++和RELEND C89/C99,编译器允许枚举常量达到最大的积分类型
(64位)。 建议使用默认值,将基础类型设置为以下第一种类型
可以表示所有枚举常量值的列表:int,unsigned int,long long,unsigned
很长。"

我将该引用解释为表示枚举的基础类型应该是int,因为所有枚举常量值(在本例中为0,1和2)都可以用int表示。 但警告似乎表明底层类型是无符号的。

请让我知道我对此有什么误解。 提前感谢您的帮助!

此致,
戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已提交CodeGen-3740来跟踪此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     考古学家,您好,您是否知道我何时可能会收到有关此问题的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对拖延表示歉意。

    您可以使用我签名中下面的SDOWP链接来跟踪此错误。   

    编译器产品版显示 ,C6000 8.2 .x编译器的下一个版本目前计划于10月31日发布。  我不知道该版本中是否会解决此问题。  因为距离现在还不到一个月,我怀疑不是。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好,我会通过SDOWP跟踪其状态。 谢谢你。