This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Code Composer Studio 安装失败

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1012830/codecomposer-code-composer-studio-installation-failure

器件型号:CODECOMPOSER

尝试安装 Code Composer Studio 时遇到问题、可以有人帮助我解决吗? 作为参考、我大约一年前在我的计算机上安装了 Code Composer Studio。 我不再需要 Code Composer Studio、因此我删除了与 Code Composer Studio 相关的文件夹。 现在、我需要在工作中将 Code Composer Studio 用作项目的一部分。  

下面是我尝试安装 Code Composer Studio 时遇到的问题:

错误:"CCS_ERROR:Unable to install executable C:/Users/.../EMU_TI/ti_emupack_setup_9.3.0.00058_win_64.exe.(CCS_ERROR:无法安装可执行文件 C:)"

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是否可以提供所有可用的安装日志?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html#ccs-installation-logs

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_emupack_5F00_9.3.0.00058_5F00_install.loge2e.ti.com/.../bitrock_5F00_debug_5F00_14888.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已将其发送给我们的安装专家进行分析。 我将在获得这些更新时提供此主题的任何更新。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bitrock 文件已发送到 Install Builder 进行分析。 我们正在等待他们的答复。 很抱歉给您带来不便!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否:  

    1. 删除%TEMP%中的任何*。log 文件
    2. 以 admin 身份打开 cmd 提示符
    3. 使用以下命令从该 cmd 提示符运行安装程序:
      1. exe --debug=true
    4. 压缩 installer_logs 文件夹的内容以及%TEMP%文件夹中的任何*。log 和*。_debug.txt 文件并附加到此主题。

    谢谢!

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2474.install_5F00_logs.zip

    e2e.ti.com/.../8284.Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要查找的文件(*_debug.txt)不在 zip 文件中。 这是因为我给您的步骤3的说明不正确(抱歉!)。  

    它应该是:

    1. 使用以下命令从该 cmd 提示符运行安装程序:
      1. exe --debug true

    请注意、"--debug"和"true"之间没有"="字符

    是否可以使用正确的步骤重试? 很抱歉给你带来了很多麻烦

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Installation-Logs-and-Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 我在 zip 文件中看到*。_debug.txt 文件。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。 很抱歉耽误你的时间。 一旦我获得更新、我一定会将其传递给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在安装过程中、文件权限似乎存在问题。 一个理论是、存在一些防病毒软件干扰它。

    是否可以暂时禁用机器上的任何此类软件以确认此情况?

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已禁用防病毒软件(Norton)、但仍然遇到相同的问题。 我能够下载 CCS V8、但无法下载 CCS V10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="442797" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1012830/codecomposer-code-composer-studio-installation-failure/3762665 #3762665"]但我无法下载 CCS V10。

    下载问题是什么? 404? 几分钟前、我刚刚下载并安装了 CCS 10.4.0……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同版本、相同的 emu 包错误。 感谢您再次尝试。 您在该 PC 上拥有哪些权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们进行调查时、我想建议一种权变措施。 您能否与我开始私人 E2E 对话并提及您计划将 CCS 与之搭配使用的所有器件?