This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尝试安装 Code Composer Studio 时遇到问题、可以有人帮助我解决吗? 作为参考、我大约一年前在我的计算机上安装了 Code Composer Studio。 我不再需要 Code Composer Studio、因此我删除了与 Code Composer Studio 相关的文件夹。 现在、我需要在工作中将 Code Composer Studio 用作项目的一部分。
下面是我尝试安装 Code Composer Studio 时遇到的问题:
错误:"CCS_ERROR:Unable to install executable C:/Users/.../EMU_TI/ti_emupack_setup_9.3.0.00058_win_64.exe.(CCS_ERROR:无法安装可执行文件 C:)"
如果有任何帮助、我们将不胜感激!
Daniel、您好!
是否可以提供所有可用的安装日志?
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html#ccs-installation-logs
谢谢
Ki
e2e.ti.com/.../ti_5F00_emupack_5F00_9.3.0.00058_5F00_install.loge2e.ti.com/.../bitrock_5F00_debug_5F00_14888.xml
bitrock 文件已发送到 Install Builder 进行分析。 我们正在等待他们的答复。 很抱歉给您带来不便!
Daniel、您好!
您能否:
谢谢!
Ki
还没有。 很抱歉耽误你的时间。 一旦我获得更新、我一定会将其传递给我
Daniel、您好!
在安装过程中、文件权限似乎存在问题。 一个理论是、存在一些防病毒软件干扰它。
是否可以暂时禁用机器上的任何此类软件以确认此情况?
谢谢
Ki
我已禁用防病毒软件(Norton)、但仍然遇到相同的问题。 我能够下载 CCS V8、但无法下载 CCS V10。
下载问题是什么? 404? 几分钟前、我刚刚下载并安装了 CCS 10.4.0……
不同版本、相同的 emu 包错误。 感谢您再次尝试。 您在该 PC 上拥有哪些权限?
在我们进行调查时、我想建议一种权变措施。 您能否与我开始私人 E2E 对话并提及您计划将 CCS 与之搭配使用的所有器件?