This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尝试安装 Code Composer Studio 时遇到问题、可以有人帮助我解决吗? 作为参考、我大约一年前在我的计算机上安装了 Code Composer Studio。 我不再需要 Code Composer Studio、因此我删除了与 Code Composer Studio 相关的文件夹。 现在、我需要在工作中将 Code Composer Studio 用作项目的一部分。
下面是我尝试安装 Code Composer Studio 时遇到的问题:
错误:"CCS_ERROR:Unable to install executable C:/Users/.../EMU_TI/ti_emupack_setup_9.3.0.00058_win_64.exe.(CCS_ERROR:无法安装可执行文件 C:)"
如果有任何帮助、我们将不胜感激!
Daniel、您好!
是否可以提供所有可用的安装日志?
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html#ccs-installation-logs
谢谢
Ki
e2e.ti.com/.../ti_5F00_emupack_5F00_9.3.0.00058_5F00_install.loge2e.ti.com/.../bitrock_5F00_debug_5F00_14888.xml
谢谢。 我已将其发送给我们的安装专家进行分析。 我将在获得这些更新时提供此主题的任何更新。
Ki
bitrock 文件已发送到 Install Builder 进行分析。 我们正在等待他们的答复。 很抱歉给您带来不便!
我们要查找的文件(*_debug.txt)不在 zip 文件中。 这是因为我给您的步骤3的说明不正确(抱歉!)。
它应该是:
请注意、"--debug"和"true"之间没有"="字符
是否可以使用正确的步骤重试? 很抱歉给你带来了很多麻烦
Ki
非常好。 我在 zip 文件中看到*。_debug.txt 文件。 谢谢你
下载问题是什么? 404? 几分钟前、我刚刚下载并安装了 CCS 10.4.0……
不同版本、相同的 emu 包错误。 感谢您再次尝试。 您在该 PC 上拥有哪些权限?
在我们进行调查时、我想建议一种权变措施。 您能否与我开始私人 E2E 对话并提及您计划将 CCS 与之搭配使用的所有器件?