大家好、
我想将 SPI 配置为在回调模式下运行、但有时传输失败…
请参阅 此论坛主题。 尽管您应该使用 ARM GCC objcopy、而不是 MSP430 GCC objcopy。 它位于目录位置,类似于...
C:\ti\ccsv8\tools\compiler\gcc-arm-none-eabi-7-2017-Q4-main-win32\bin
谢谢、此致、
乔治
工具/软件:TI C/C++编译器
我想生成嵌入式应用程序的…
我将与您私下联系。 我相信我们可以解决一些问题。
谢谢、此致、
乔治
[引用用户="Dave Hohl">如果 TI 能够向 CCS 添加此类功能、以便不会出现警告、我们无需担心发生故障。同意 TI 最好为此提出改进、 因为将堆大小调整到最大值似乎是合理的。
我确实尝试使用 SPC 算术来设置.sysmem 的大小、但这只是导致错误。 虽然表达式可在链接器命令文件中用于设置程序可以引用的符号、但无法引用符号来设置段大小。…
[引用 user="Dave Hohl"]我想知道是否有任何方法可以告诉链接器将所有剩余的内部 RAM 分配给堆、而不必指定绝对大小。我找不到任何正式的记录方法来执行该操作、 但是、作为一个实验、使用 TI ARM v18.1.1对 TM4C129NCPDT 项目进行了以下更改:
a)在项目属性中将--heap_size 选项设置为零。
b)在链接器命令文件中、将单个段放置替换为一个组…
器件型号:DK-TM4C129X
工具/软件:TI C/C++编译器
我使用…
只要该警告无害、我就可以使用它、但注释"移回建议的编译器"意味着我不使用建议的编译器。 我应该使用什么是推荐的编译器?
谢谢、
道格
我使用的是 CCS 8.2.0.00007、在工具中可以看到选择了 RTOS 2.16.0.08和 RTOS 版本2.16.1.14和版本2.16.1.14。 我使用的是编译器 TI v18.1.3.LTS,但我有 TI v18.14.LTS 和 TI v18.9.0.STS。 听起来我可能想使用 TI v18.14.LTS。
听起来我可以忽略我在生成 clean 时收到的警告…
我安装了新的 CCS 和工具并在项目中进行了拉取、因此我想报告一切都正常。
不过、我有一些意见和问题。
当我执行干净的编译时、我现在收到5条警告、以前没有收到过这些警告。 警告为" 警告#112-D:语句无法访问"、所有5个警告都指向文件 rtos_pem4f.c 、例如、此处是警告之一指向的代码。
第一
/*析构函*/
void ti_sysbios_KNL_Event_析…
我的 CCS 6.2中的原始编译器为5.2.7、CCS 8.2选择使用 TI c18.1.3.LTS、但我看到 CCS 8.2中的其他编译器是 TI v18.1.4.LTS、TI v18.9.0.STS 也作为选项提供。 我选择了默认使用 TI c18.1.3.LTS、但是否最好使用 v18.1.4.LTS 或 TI v18.9.0.STS 而不是 c18.1.3.LTS?
…