Shubham、
发生错误时、您是刷写电路板(使用 Uniflash)还是只是通过 CCS 将代码加载到器件中? 这两种方法的区别在于 SOP 跳线放置、这可能会阻止一个或另一个操作成功。
如果您只是通过 CCS 加载、那么在问题发生后、您可以对电路板进行下电上电并正常加载和调试 TI 示例吗? 如果是、在您加载固件后是否立即发生错误? 下面的线程显示了在代码加载后调试早期阶段的一些提示…
这是因为头文件与 TivaC 或任何其他文件关联。 我认为项目文件可以在任何平台上使用、并引用了教程中的以下内容: "对于 CC3200、CC26xx/CC13xx 器件、用户可以在 Cortex M4平台(Tiva-C)上运行他们的实验室-同样、由于几乎所有的材料/实验室都侧重于 TI-RTOS、而不是架构、因此研讨会涵盖的所有内容都完全适用于这些器件。" …