This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:将"地线"电极连接到 RLOUT? [EMG]

Guru**** 1959305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791788/ads1298ecgfe-pdk-connecting-the-ground-electrode-to-rldout-emg

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

下午好!

我将 ADS1298用于 EMG 应用、我想使用 RLDOUT 配置接地电极。

目前、我将接地电极连接到公共接地端、这样可以正常工作、但我想使用 RLDOUT 对其进行配置。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/86888/300254 (来自此主题)。

尽管上面发布的主题有一个答案、但我正在寻找一个更简洁的答案来说明如何连接它。  

具体而言、我使用  的是 ADS1298ECGFE-PDK 模块修订版 C

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您是否询问如何配置 RLD 或如何连接电极以进行 EMG 测量?

    如果您询问如何配置 RLD、第一步是查看 EVM 用户指南和数据表中的原理图。 您需要写入 RLD 寄存器、以便使用所需的设置启用输出。

    如果您询问如何连接 EMG 的电极、很遗憾、我没有太多帮助、因为我们不是 EMG 应用的专家。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。