This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
解决了
您好 Eric、
感谢您的发帖。
检查模拟电源电压配置、并验证该特定通道的两个输入引脚是否始终处于该电源范围内(即 AVSS < INxP/N < AVDD)。 您可以尝试探测每个输入引脚并使用示波器测量信号、以验证其是否处于可接受的范围内。
如果您使用的是单极3.3V 电源、请确保正弦波的直流失调电压至少比接地高500mV、这样正弦波的振幅范围为0V 至1V 或更高。 通常、1/2 Vs 用作直流失调电压、以使输入信号的摆幅在失调电压之上和之下相等。 当然、您还需要将信号发生器接地端与 ADS1298ECGFE-PDK 上的接地端进行参考。
有关单端和差分输入配置的图示、请参阅数据表中的图27和图28。
此致、