This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
所需频率为70MHz。 因此、我们 在 FPGA 内部生成了14MHz 并发送到 DAC 3283。 此外、使用 FPGA 中的 DDS 的通道1余弦波和通道2正弦波(ZYNQ7000)也会发送到 DAC。
如数据表中所述、发送数据时钟 MSB 的上升沿8位和下降沿 LSB 8位。 在 Fs/4混合之后、我们看到频谱上同时出现56 (Fs/4)+14 =70MHz 和56 (Fs/4)-14 = 42MHz。 是否可以仅使用以下配置生成70MHz?
X"0072"、
X"1202"、
X"1302、
X"0131"
在当前设置中、您要将信号设置为+14MHz、但也有一个-14MHz 的图像。 当该频谱被 FS/4移位时、负图像将进入正极侧、因此您会看到该信号;因此、您所描述的内容是预期的。
要仅实现70MHz 的音调、您可以选择一些选项、但您需要稍微修改设置。 一种选择是在没有内插的情况下运行、并将数据速率保持在224MHz。 通过这种方法、您可以获得足够的带宽、从而直接在70MHz 偏移下创建信号、而无需使用粗混频器。
另一种选择是使用 Fs/2粗调混频器、并在42 MHz 下创建 BB 音调。 在混合过程中、您将获得-42 + 112 = 70MHz 和42 + 112 = 154MHz。 您仍然会有不需要的信号、但它的频率更高、可以更轻松地进行滤波。
-RJH