This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:DAC3283

Guru**** 2506175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/826230/dac3283-dac3283

器件型号:DAC3283
我们面临着与 DAC 3283相关的一些问题。  如果配置设置有任何问题、请告知我们。
 
配置
DAC 时钟= 224MHz LVPECL
数据时钟= 112MHz LVDS
所需频率= 70MHz
MODE =+ Fs/4混合
 
下面列出了这些问题。
 

       所需频率为70MHz。 因此、我们 在 FPGA 内部生成了14MHz 并发送到 DAC 3283。  此外、使用 FPGA 中的 DDS 的通道1余弦波和通道2正弦波(ZYNQ7000)也会发送到 DAC。  

如数据表中所述、发送数据时钟 MSB 的上升沿8位和下降沿 LSB 8位。 在 Fs/4混合之后、我们看到频谱上同时出现56 (Fs/4)+14 =70MHz 和56 (Fs/4)-14 = 42MHz。 是否可以仅使用以下配置生成70MHz?

 X"0072"、     

 X"1202"、    

X"1302、                          

 X"0131"   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在当前设置中、您要将信号设置为+14MHz、但也有一个-14MHz 的图像。  当该频谱被 FS/4移位时、负图像将进入正极侧、因此您会看到该信号;因此、您所描述的内容是预期的。

    要仅实现70MHz 的音调、您可以选择一些选项、但您需要稍微修改设置。  一种选择是在没有内插的情况下运行、并将数据速率保持在224MHz。  通过这种方法、您可以获得足够的带宽、从而直接在70MHz 偏移下创建信号、而无需使用粗混频器。

    另一种选择是使用 Fs/2粗调混频器、并在42 MHz 下创建 BB 音调。  在混合过程中、您将获得-42 + 112 = 70MHz 和42 + 112 = 154MHz。  您仍然会有不需要的信号、但它的频率更高、可以更轻松地进行滤波。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们在 FS/4模式下使用复杂混合、我应该只看到70MHz、而不是42MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BB 模式是否生成复杂?  如果您使用 HSDC Pro 生成 BB 模式、则可以选择 BB 模式为复杂模式。  则也需要这样做。  -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、从 FPGA 生成的 BB 模式很复杂。 输出应为70MHz、并混合 Fs/4。 频谱中的42MHz 分量是由于时序问题还是相位、增益不平衡?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意您的观点、即如果一切正常、则您不应看到图像信号。  如果您使用自己的 FPGA 和设计、一种可能是在 I/Q 流之间通过一个样本关闭了时序或数据打包。  我们以前遇到过这类问题。  这会有效地产生相位不匹配、从而导致大图像信号。  您可以从 FPGA 创建独特的斜坡模式或类似模式、并监控 I/Q 输出、以查看是否确实存在任何时序问题或样本不平衡问题。

    -RJH