This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:AFE5816理想时钟要求

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816, AFE5816EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370724/afe5816-afe5816-ideal-clock-requirement

器件型号:AFE5816

工具与软件:

大家好!

我正在使用 AFE5816器件开发医疗超声波系统。 我需要使用 AFE5816将接收到的信号数字化、我对数据表中所述的时钟要求有疑问。

我计划使用 LVDS 或 LVPECL、当交流耦合时、时钟要求提到 Vpp 值、而共模电压在内部设置为1V。 我的电路板提供的时钟如下图所示。 即使满足 Vpp、但它不是交流耦合、是否会出现问题?

另外、您能告诉我 LVDS 和 LVCEPL 中正常运行情况下的 Vpp 最小值吗?

在数据表中、有一个典型值。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题中有错误。 在数据表中、共模电压在内部设置为0.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们强烈建议使用交流耦合。 时钟和标准 LVDS 驱动器共模的器件内部共模不匹配。 此外,这种共模也会影响性能。  器件的所有特性均通过交流耦合完成。  

    选择直流耦合是否有任何具体原因? 当你做交流耦合摆幅要求是根据标准 LVDS/LVPECL .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我并没有意识到数据表中的所有值都是交流耦合情况。

    因此、我尝试对时钟信号进行交流耦合。  

    这是我的 AFE 时钟电路。

    我用示波器检查了每个信号:

    1. 移除 C340和 C341后、检查 AFE_ADC_CLKP_1和 AFE_ADC_CLKN_1信号可确认不存在交流耦合、并且共模电压为1.2V、摆幅为550mVpp。

        2.重新连接电容器并通过提起一个焊盘确保其未连接到 R192后,在电容器确认存在交流耦合后进行检查,如下图所示。 因此、没有直流失调电压、它的摆幅约为550mVpp。

    但当 连接到端接电阻时、由于内部设置的共模电压、确认共模电压为750mV、如下图所示。 不过、电压摆幅从550mVpp 大幅降低至大约100mVpp。

    此问题是否由生成时钟的振荡器的值与端接电阻器的值不匹配引起? 时钟由 FPGA 中的 LVCMOS33生成、并通过 ZL40215缓冲器转换为 LVDS 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 AFE5816的 J1、J2引脚处的确切期望值

    请告诉我。

    此外、AFE5816数据表中的典型 LVDS 摆幅值为350mVpp

    但是、我的时钟缓冲器会生成550mVpp 差分摆幅。 可以运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、是否需要使用如下所示的电路进行直流平衡? 或者我的电路可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考数据表部分  8.3.6.4. CW 时钟选择 例如配置。

    您的配置和数据表之间的一个区别是100 Ω 端接电阻和耦合电容器的位置。

    由于 ADC_CLK 的共模由器件决定、因此您不必提供直流平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您在上图中所见、

    时钟电路没有直流平衡电路

    我想知道是否需要它。

    感谢您的答复

    我的主要问题是关于差动摆幅。

    我的时钟具有大约550mVpp 的差分摆幅、但在连接 AFE 后、时钟具有大约100mVpp 的摆幅

    安全操作是否正常?

    这个问题是由电阻差引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 AFE5816EVM、电阻器和耦合电容器的位置与我的电路相同。

    正确的方法是什么??

    又来了、

    我的时钟具有大约550mVpp 的差分摆幅、但在连接 AFE 后、时钟具有大约100mVpp 的摆幅

    安全操作是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考数据表部分  8.3.6.4.  CW 时钟选择  例如配置。

    此处电容器靠近器件。