This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR65EVM:DLPC900 + DLP6500:预存储图形模式自动恢复为视频模式

Guru**** 2814355 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPLCR65EVM, DLPLCRC900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1618465/dlplcr65evm-dlpc900-dlp6500-prestored-pattern-mode-automatically-reverts-to-video-mode

器件型号: DLPLCR65EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC900DLPLCRC900EVM

我为 DLP6500 和 DLPC900 GUI 使用 DLPC900。

选择 Prestored Pattern Mode 时、系统会在大约一秒后切换回 Video Mode。

您能否提供有关此问题的可能原因和建议的解决方案的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、金承佑、

    感谢您再次访问 E2E 论坛来解答您的问题!

    能否告知您使用的固件版本以及 GUI 的版本?

    谢谢您、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、感谢您的答复。 我当前使用的固件版本是 6.2.0、GUI 版本是 5.3.0。 如果您需要任何其他信息、敬请告知。 此致、Kim Seung Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我附上了当前 DMD 状态的屏幕截图、供您参考。

    相关产品 DLPLCR65EVM 、我想询问此问题是否符合保修服务或更换条件。

    请告知我保修评估的必要步骤。

    感谢您的支持。

    此致、
    金承佑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、金承佑、

    首先、我建议您将固件更新为最新发布的固件 v6.3.0。

    其次、在检查“控制器/EVM 不兼容“状态后、我建议您确保使用正确的 DMD 与 DLPLCR65EVM(即 DLPLCRC900EVM)配对 。 如果正确、请确保对控制器 EVM 进行编程时的固件为 “DLP6500_6.3.0_OOB.img"。“。

    如果设备因 发货而损坏或因故障而寄给您、则需要保修更换。 在我们说这个问题是不可挽回的之前、我们肯定需要更多的资料。

    请采取我列出的纠正措施并分享结果 — 如果仍然出现问题,请分享 EVM 组件的照片。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aaron、

    感谢您的指导。

    我们确认使用的控制器是 DLPLCRC900EVM、与 DLPLCR65EVM 配对。

    当您建议更新到固件 v6.3.0 时、我们希望对以下两点进行更详细的澄清:

    1. 更新到固件 v6.3.0 的确切过程。

    2. 如何验证在控制器 EVM 上编程的固件是否为
      “DLP6500_6.3.0_OOB.img"。“。

      • 这可以通过 GUI 还是命令行进行检查。

      • 确认固件版本和映像文件名的确切方法或路径。

    如果可能、我们希望提供分步说明。

    我们将在验证后分享结果。

    此致、
    金承佑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我已尝试按照建议使用 DLP6500_6.3.0_OOB.img 文件更新固件。

    但是、在编程过程中、我遇到了以下错误消息:

    “无法读取闪存器件 ID
    错误:命令编号无效:0x15“

    您能否告知导致此问题的原因以及我应如何继续?

    此致、
    金承佑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、金承佑、

    可以使用 GUI 的 Firmware 选项卡恢复为开箱即用的固件版本。 请参阅  单 DLPC900 评估模块用户指南的第 3.9 节“固件“。 在您提到的使用版本中、可以选择部分映像下载和完整映像下载、请首先使用部分映像下载、如果问题仍然存在、请使用“完成“、但继续跳过引导加载程序区域。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我已尝试部分映像下载和完成映像下载(同时继续按照建议跳过引导加载程序区域)。

    但是、在这两种情况下、我会遇到相同的错误消息:

    “无法读取闪存器件 ID
    错误:命令编号无效:0x15“

    您能否提供有关解决此问题的后续步骤的建议?

    此致、
    金承佑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、金承佑、

    很抱歉、我之前没有遇到过这个错误、尽管我理解它所说的内容。

    您能否附上您系统的照片、并告诉我此系统是否为全新系统?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    点击“Firmware"选项“选项卡中的 Upload 按钮时、会出现一个错误窗口、如附件中的图像所示。

    错误消息指出:

    “无法读取闪存器件 ID
    错误:命令编号无效:0x15“

    此致、
    金承佑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、金承佑、

    很抱歉之前不推荐、但在您对固件进行编程时、请使用电路板上的引导跳线 (J11)。 您将需要关闭系统电源、应用跳线、然后重新打开系统电源、然后对电路板进行编程。

    请提供建议。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的建议。

    按照您的指示、我使用了 升压跳线 (J11) 并成功对固件进行编程。 固件更新已完成、未出现任何问题。

    不过、 控制器/ DMD 不兼容 状态仍然存在且尚未解决。

    有关更多信息:

    • DMD 于 2025 年 9 月购买

    • 最近于 2026 年 2 月购买了控制器

    购买时间或硬件版本的这种差异是否会导致兼容性问题?

    我附上了当前状态的屏幕截图、供您参考。

    感谢你的帮助。

    此致、
    金成佑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、金承佑、

    现在软件和固件与预期版本匹配、该问题 不太可能是数字问题、并且可能是硬件问题。

    在此期间、这些板没有进行任何重大更新、我们尽量不要对板进行会导致与软件不兼容的更改。 话虽如此、最好检查电路板互连。

    尝试重新拔插格式化板和 DMD 主板之间的接头,并请提供所连接主板的照片 — 主板丝网的特写也应指示版本号/字母。

    感谢您耐心在这里评估问题!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据需要、附加了控制器板和 DMD 板连接的照片。

    此致、
    金承佑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、金承佑、

    感谢您为您的系统和连接的照片!

    系统现在运行时、“系统设置“上存在可检查的错误。

    您能不能 这些故障与可能再次出现的故障相同?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我检查了系统设置并检索了故障状态。

    如随附的屏幕截图所示、系统报告 A DMD 通信错误

    如果您需要任何其他信息、敬请告知。

    此致、
    金承佑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Seung Woo Kim:

    对不起,我们正在进入杂草这里。

     尝试安装 6.3.0 软件时会创建一个缓存文件夹。

    能否确保删除此文件夹并选择“Complete Image Install“(完成映像安装)(确保仍选择跳过闪存)。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我尝试删除缓存文件夹、然后执行 完成映像安装 如您建议的那样(仍选择“跳过引导加载程序“区域)。 但是、它未解决该错误、并且仍然出现相同的问题。

    如果还有其他我应该尝试的东西、请告诉我。

    此致、
    金承佑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Seung Woo Kim:

    最简单的测试是进行 A-B-A 交换((“A"<xmt-block1>“ DMD 是有问题的<xmt-block2> DMD</xmt-block>、“B"<xmt-block3>“<xmt-block3> DMD</xmt-block> 是已知可正常工作的<xmt-block4> DMD</xmt-block>,没有问题)。 DMD。</s> DMD DMD

    请告知您是否有其他格式化板或 DMD 板、我们可以使用这些板执行 A-B-A 交换并测试功能。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    对于 A-B-A 交换测试、我将系统定义如下:

    • 答: 出现问题的系统

    • B: 一个已知正常工作的系统

    我执行了交换测试、并获得了以下结果:

    • A (DMD)+ B(控制器): 不工作

    • B (DMD)+ A(控制器): 正常工作

    根据此结果、问题似乎与 DMD 板有关。

    如果您希望我执行任何其他测试、请告诉我。

    此致、
    金承佑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、金承佑、

    这是很好的信息、遗憾的是、这意味着 DMD 可能有问题或出现了问题。

    您能否告知是更换了整个电路板、还是只更换了 A/B (DMD) 电路板评估上的 DMD?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的答复。

    为了澄清这种情况、我们没有只更换 DMD 芯片。 我们更换了整个电路板。

    最初、我们使用一个 DMD +控制器集来操作系统。 该系统正常工作了一段时间,但在某个时候它突然停止运行。

    为了解决该问题、我们购买了一个新的控制器和一个新的 DMD +控制器集。 根据我们到目前为止的测试、问题似乎与原始 DMD 停止工作有关。

    发生故障时、系统正在通过 Python 代码运行。 我将附上用于控制 DMD 的代码文件、如果您能查看它以确定是否存在任何可能导致该问题的问题、我将不胜感激。

    如果您需要任何其他信息、敬请告知。

    此致、
    Seung Woo Kime2e.ti.com/.../test2.txte2e.ti.com/.../dlp6500.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、金承佑、

    众所周知、我们已将该问题诊断为导致 DMD “A"故障“故障的 ESD 事件、并要求 DMD “B"作为“作为更换。

    由于您正在使用 PyCrafter 基本代码进行开发、因此我必须警告您、此代码库已过时、并且基于我们软件编程人员指南的旧版本。 TI 没有为此控制器开发任何基于 Python 的包装器、我们也不打算开发任何封装器、因此这将是您自己的努力。

    我建议参考最新的软件编程人员指南、并确保命令寻址正确完成。 这是考虑到内存芯片的大小在外形尺寸和容量方面有所减小。

    我很高兴你有一个功能系统来推进,并建议你提出这个问题在你最近打开的另一个线程. 我认为这个问题已解决。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的解释和帮助诊断问题。

    我知道该故障可能是由损坏 DMD “A"的“的 ESD 事件引起的。 不过、我想澄清一点。 当我们使用 Python 控制代码操作系统时出现该问题。

    运行 Python 代码或通过它发送命令是否可能触发了导致 ESD 事件或 DMD 故障的情况? 或者、ESD 事件更有可能是由与软件无关的外部因素引起?

    希望您对此有所想法。

    此致、
    金承佑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、金承佑、

    运行自定义代码肯定可能会使其进入不正确的状态。 如果您知道发送的命令及其停止工作的位置,则已将问题缩小到代码中的问题所在位置 — 尽管这是一个昂贵的错误,不建议尝试重新创建问题。

    我强烈建议您使用通过 LightCrafter GUI 发送的相同序列来测试命令、LightCrafter GUI 在“Batch Files“选项卡中启用了命令日志捕获。 它应首先使用 GUI 运行。 完成此操作后、使用 Python-wrapper 定义您的解决方案时请特别小心、并记住寻址方式从旧 EVM 更改为新 EVM(多个存储器 IC 变为单个 IC)。

    此致、

    Aaron