Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPLCR65EVM, DLPLCRC900EVM
器件型号: DLPLCR65EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC900、 DLPLCRC900EVM
我为 DLP6500 和 DLPC900 GUI 使用 DLPC900。
选择 Prestored Pattern Mode 时、系统会在大约一秒后切换回 Video Mode。
您能否提供有关此问题的可能原因和建议的解决方案的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPLCR65EVM, DLPLCRC900EVM
器件型号: DLPLCR65EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC900、 DLPLCRC900EVM
我为 DLP6500 和 DLPC900 GUI 使用 DLPC900。
选择 Prestored Pattern Mode 时、系统会在大约一秒后切换回 Video Mode。
您能否提供有关此问题的可能原因和建议的解决方案的建议?
你好、金承佑、
首先、我建议您将固件更新为最新发布的固件 v6.3.0。
其次、在检查“控制器/EVM 不兼容“状态后、我建议您确保使用正确的 DMD 与 DLPLCR65EVM(即 DLPLCRC900EVM)配对 。 如果正确、请确保对控制器 EVM 进行编程时的固件为 “DLP6500_6.3.0_OOB.img"。“。
如果设备因 发货而损坏或因故障而寄给您、则需要保修更换。 在我们说这个问题是不可挽回的之前、我们肯定需要更多的资料。
请采取我列出的纠正措施并分享结果 — 如果仍然出现问题,请分享 EVM 组件的照片。
此致、
Aaron
亲爱的 Aaron、
感谢您的指导。
我们确认使用的控制器是 DLPLCRC900EVM、与 DLPLCR65EVM 配对。
当您建议更新到固件 v6.3.0 时、我们希望对以下两点进行更详细的澄清:
更新到固件 v6.3.0 的确切过程。
如何验证在控制器 EVM 上编程的固件是否为
“DLP6500_6.3.0_OOB.img"。“。
这可以通过 GUI 还是命令行进行检查。
确认固件版本和映像文件名的确切方法或路径。
如果可能、我们希望提供分步说明。
我们将在验证后分享结果。
此致、
金承佑
你好、金承佑、
可以使用 GUI 的 Firmware 选项卡恢复为开箱即用的固件版本。 请参阅 单 DLPC900 评估模块用户指南的第 3.9 节“固件“。 在您提到的使用版本中、可以选择部分映像下载和完整映像下载、请首先使用部分映像下载、如果问题仍然存在、请使用“完成“、但继续跳过引导加载程序区域。
此致、
Aaron
您好 Aaron、
感谢您的建议。
按照您的指示、我使用了 升压跳线 (J11) 并成功对固件进行编程。 固件更新已完成、未出现任何问题。
不过、 控制器/ DMD 不兼容 状态仍然存在且尚未解决。
有关更多信息:
。 DMD 于 2025 年 9 月购买
。 最近于 2026 年 2 月购买了控制器
购买时间或硬件版本的这种差异是否会导致兼容性问题?
我附上了当前状态的屏幕截图、供您参考。

感谢你的帮助。
此致、
金成佑
你好、金承佑、
现在软件和固件与预期版本匹配、该问题 不太可能是数字问题、并且可能是硬件问题。
在此期间、这些板没有进行任何重大更新、我们尽量不要对板进行会导致与软件不兼容的更改。 话虽如此、最好检查电路板互连。
尝试重新拔插格式化板和 DMD 主板之间的接头,并请提供所连接主板的照片 — 主板丝网的特写也应指示版本号/字母。
感谢您耐心在这里评估问题!
此致、
Aaron
Hey Seung Woo Kim:
最简单的测试是进行 A-B-A 交换((“A"<xmt-block1>“ DMD 是有问题的<xmt-block2> DMD</xmt-block>、“B"<xmt-block3>“<xmt-block3> DMD</xmt-block> 是已知可正常工作的<xmt-block4> DMD</xmt-block>,没有问题)。 DMD。</s> DMD DMD
请告知您是否有其他格式化板或 DMD 板、我们可以使用这些板执行 A-B-A 交换并测试功能。
此致、
Aaron
您好 Aaron、
感谢您的答复。
为了澄清这种情况、我们没有只更换 DMD 芯片。 我们更换了整个电路板。
最初、我们使用一个 DMD +控制器集来操作系统。 该系统正常工作了一段时间,但在某个时候它突然停止运行。
为了解决该问题、我们购买了一个新的控制器和一个新的 DMD +控制器集。 根据我们到目前为止的测试、问题似乎与原始 DMD 停止工作有关。
发生故障时、系统正在通过 Python 代码运行。 我将附上用于控制 DMD 的代码文件、如果您能查看它以确定是否存在任何可能导致该问题的问题、我将不胜感激。
如果您需要任何其他信息、敬请告知。
此致、
Seung Woo Kime2e.ti.com/.../test2.txte2e.ti.com/.../dlp6500.txt
你好、金承佑、
众所周知、我们已将该问题诊断为导致 DMD “A"故障“故障的 ESD 事件、并要求 DMD “B"作为“作为更换。
由于您正在使用 PyCrafter 基本代码进行开发、因此我必须警告您、此代码库已过时、并且基于我们软件编程人员指南的旧版本。 TI 没有为此控制器开发任何基于 Python 的包装器、我们也不打算开发任何封装器、因此这将是您自己的努力。
我建议参考最新的软件编程人员指南、并确保命令寻址正确完成。 这是考虑到内存芯片的大小在外形尺寸和容量方面有所减小。
我很高兴你有一个功能系统来推进,并建议你提出这个问题在你最近打开的另一个线程. 我认为这个问题已解决。
此致、
Aaron
您好 Aaron、
感谢您的解释和帮助诊断问题。
我知道该故障可能是由损坏 DMD “A"的“的 ESD 事件引起的。 不过、我想澄清一点。 当我们使用 Python 控制代码操作系统时出现该问题。
运行 Python 代码或通过它发送命令是否可能触发了导致 ESD 事件或 DMD 故障的情况? 或者、ESD 事件更有可能是由与软件无关的外部因素引起?
希望您对此有所想法。
此致、
金承佑
你好、金承佑、
运行自定义代码肯定可能会使其进入不正确的状态。 如果您知道发送的命令及其停止工作的位置,则已将问题缩小到代码中的问题所在位置 — 尽管这是一个昂贵的错误,不建议尝试重新创建问题。
我强烈建议您使用通过 LightCrafter GUI 发送的相同序列来测试命令、LightCrafter GUI 在“Batch Files“选项卡中启用了命令日志捕获。 它应首先使用 GUI 运行。 完成此操作后、使用 Python-wrapper 定义您的解决方案时请特别小心、并记住寻址方式从旧 EVM 更改为新 EVM(多个存储器 IC 变为单个 IC)。
此致、
Aaron