This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DLPC3433:DLPC3433的 MIPI 输入设置

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/781216/ccs-dlpc3433-mipi-input-setting-of-dlpc3433

器件型号:DLPC3433

工具/软件:Code Composer Studio

设计

   当我们使用 DLPC3433作为 RGB888输入时,系统工作正常,用于 MIPI 输入,无显示。   我们的服务如下所示,非常感谢 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您是否已将这些命令添加为批处理文件或是否通过 I2C 发送? 您是否也使用类似的过程来设置 RGB888输入?

    此致
    Azad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Azad、
    我只是通过 I2C 发送它们、添加和更改一些寄存器,非常感谢!

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您能否确认您正在使用启用 DSI 的软件? 另请参阅下面的设置和调试指南。

    谢谢、

    Kyle

    e2e.ti.com/.../DSI-Setup-and-Debugging-Guide-v0.2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    如果您仍需要帮助、请告知我上述问题。 在平均时间内、我将此线程标记为已解析。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

      好的、 非常感谢 !

x 出现错误。请重试或与管理员联系。