This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:具有 SOTC 参数的保险丝故障、如 TS1-4 一样考虑 TSint

Guru**** 2928160 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ2947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582595/bq40z50-r2-fuse-failure-with-sotc-parameter-is-tsint-taken-into-account-like-ts1-4

器件型号: BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ2947

您好:


关于在温度条件下使用保护和永久故障、我对保险丝的检测以及针对 TSInt 变量所采取的措施有疑问。

我正在使用 4 节电池和内部温度(已激活)。

-在设置中,当引用单元格时,单元格 1-4 在几个段落中指定,但也有内部温度“TSInt “,这表明 TS1-4 和 TSInt 可能有一个内部“链接“用于固件处理。

- TS1-4 明确表示电池,而 TSInt 是内部芯片温度,其使用是不受限制的。

-在保护配置中,SOTC 和 SOTF 对电芯和 FET 进行区分,但 TSInt 没有具体说明。

我最近在有源 PF 下遇到了不明原因的保险丝熔断(无电芯相关事件)、根据日志历史记录、我有一个与电芯阈值相对应的“高“内部 TSInt 温度。 该内部温度(即芯片)位于集成了电荷转换器(因此会加热)的 PCB 上、但与电芯温度没有直接关系。 因此、我想知道在 SOTC 配置中、TSInt 温度是否可以与 TS1-4 电芯温度一同解释?

此致

厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CM:

    此问题已分配给我们的 bq40z50 专家、请稍等片刻、以便他回复您。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    您是否在这个问题上取得了任何进展?

    此致

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在对两个.gg 文件(两个有故障的 BMU)进行分析后、以下观察可帮助确定我的问题:

    -操作状态【保险丝】为高电平,然后保险丝熔断
    - PF 状态似乎并不表示任何异常
    -生命:似乎没有任何东西



    在配置中、我得到:

    设置\ CFG \ FET 选项:[PACK_FUSE]= 0(电池组)
    - SETTINGS \ CFG \ T°ENABLED:TS1 至 4 和 Int
    - SETTINGS \ CFG \ T°MODE:TS1 至 4 = CELL、TSint = FET
    - PF A, B, C, D:显然是一个标准配置
    无论是电压电平还是温度、都没有发现任何异常

    因此、我不理解是什么触发了保险丝。 我是否错过了一些明显的信息?

    此致、

    e2e.ti.com/.../data-memory_5F00_fuse_5F00_blow_5F00_card1.gg.csv

    e2e.ti.com/.../data-memory_5F00_fuse_5F00_blow_5F00_card2.gg.csv

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我继续我的调查,并注意到一些非常有趣的东西。

    上下文中、bq40Z50 与 bq2947 监控电路相关联(与 EVM 中相同的原理图)。 因此、保险丝由两个电路单独控制。

    我注意到 FUSE 位(操作状态 A)不仅指示固件的内部状态、还指示外部状态(我假设 FUSE 引脚具有自动采样输入模式)。 我会进行一些硬件操作来查看硬件和固件状态

    这导致错误的路径、因为我仅使用保险丝作为输出、并且 2LVL 设置 (PF) 确实被禁用。



    此外、根据文档、如果 2LVL 为 0、则会阻止显示保险丝。



    显然、情况并非如此、但我们实际讨论的是哪种保险丝状态:[FUSE](运行状态 A)还是[2LVL](PF 状态 C)?

    还不清楚

    此致

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cedric、

    您是否能够随意重复此设置? 如果是、是否可以在禁用 Tsint 的情况下重试? 如果您有另一个 IC 靠近 FG(电量监测计)、那么 FG 可能会开始变得更热、因此 Tsint 开始检测温度的增加。  

    除了您的系统中的 FG 外、您是否还具有次级保护器?

    此致、

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    A) 正如机票开始时所述、我在两个板上看到了问题。 这不是实验室鉴定测试。

    b) 为了进行调查、需要设置测试并牺牲一些电路板。

    c) 如机票开头所述、支撑芯片量表的 PCB 可通过其他组件(如充电器电源)加热。 因此、Tsint 测量可以检测热量、但检测并不一定意味着它会根据配置做出反应;我发现阈值没有异常。

    d) 在标签中指出、我有一个 BQ2947 监控芯片、例如 EVM(TI 演示板)。 然而,“ PF 保险丝 C“配置禁用了保险丝和 2LVL 位,这在我看来,不应该考虑,但我有我的怀疑这一点(如屏幕截图)...

    此致、

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Credic、

    我将尝试在我的桌面上运行一个实验、但根据 TRM、我会考虑所有传感器。  

    如有任何可能、您是否知道可能设置的任何其他 PF 保护。 如果事件太快、PF 可能无法保存该事件、因此 即使发生 PF 事件、也不能保证猜测会捕获该事件。 如果仪表能捕捉到它、那么我们完全可以确定它可能是什么。

    -米格尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    鉴于分析是在两个月前完成的、这些卡片不再处于相同的状态。 我已经拆卸、检查、修复和重新配置了它们。

    在这个支持票证的开头、我附加了 gg.csv 文件;我没有更多的文件。
    这些文件显示录像的状态。

    如果 PF 记录不可靠,这确实是一个功能问题,我没有怀疑。 但是、这些 BMU 的使用环境非常标准(远离任何潜在的恶劣条件)、因此没有任何可疑的故障(例如过压/欠压,电流或温度)。

    这就是为什么我的调查重点关注 2LVL。

    此致、

    厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cedric、

    要回答您的问题、TSInt 使用 并影响固件的决策。  

    我做了一个快速实验、在该实验中禁用了所有温度传感器、但 Tsint (Temperature Enabled = 0x1) 除外。 我强制在其他传感器上施加电压、使其认为器件处于 100°C。 仅使用  Tsint 时、不会触发过热保护。

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    已注意。

    但是、此测试仅表明停用的电池探头不会导致故障、这是非常正常的预期故障、因为这是直接功能。

    这并不表明 Tsint 是否有任何影响、因为它的温度保持在 23°C。

    同样、关于 2LVL 的问题仍未得到解答。

    此致

    厘米