This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:DP83822H:RMII 从模式 XI 时钟要求–62%占空比、上升时间为 1ns

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640357/dp83822h-dp83822h-rmii-slave-mode-xi-clock-requirement-62-duty-cycle-with-1ns-rise-time

器件型号: DP83822H

您好:
我  在 RMII 从模式下使用 DP83822H。 50MHz 基准时钟  由 STM32H7S7 提供给 XI 引脚。
我测得的时钟参数:
  • 频率: 50MHz(20ns 周期)
  • 占空比: 62%(~12.4ns 高电平/ 7.6ns 低电平)
  • 上升/下降时间: 1ns(10%至 90%测得)
我的问题:
  1. 数据表指定了 8ns 的最大上升/下降时间。 鉴于我非常快的 1ns 边沿、 DP83822H 是否 具有额外的裕度来承受 62%的占空比
  2. 在内部 PLL 或数据采样逻辑发生故障之前、RMII 从模式下 XI 输入允许的绝对最大/最小占空比是多少?
  3. 在 62%的占空比下运行是否会影响  100BASE-TX 输出的长期可靠性或 IEEE 802.3u 合规性(特别是 DCD)?
注意: 初始测试显示没有数据包丢失、但我希望确保这在整个工业温度范围(–40°C 至+125°C) 内都是稳健的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以将 STM32H7S7 配置为在 50MHz 时钟输出上具有较慢的上升/下降时间? 我们将 XI 占空比指定为最小值 40%、最大值 60%。 我们并未表征 DP83822H 在整个 PVT 范围内的占空比为 62%、因此当器件超出规格时、我们无法保证器件功能。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我还注意到这个 e2e 主题  DP83822H:对称限制提出并回答了相同的问题。 。 我们来结束这一主题、然后在另一个主题中提供答案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们已经在室温下完成了实际测量;占空比为 59.9%。 我们将在高温下进行测量并提供测量结果、以防略高于 60%、这是否会成为问题? 如果是、我们可能需要寻找可接受 35%至 65%占空比器件的其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新的测试测量结果是在低温下、占空比 转换为 61.5%。 在高温下、峰值降低到 55%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供的数据、我正在与我们的验证团队核实我们是否可以放宽 XI 引脚的占空比要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请告诉我验证团队是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的验证团队仍在对此进行检查、我们将在明天之前提供更新。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    验证团队的任何更新?

    谢谢、

    Vengala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vengala.

    验证团队确认、在这种情况下、将占空比更改为 35%至 65%不是问题。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持!