Other Parts Discussed in Thread: DP83822H
器件型号: DP83822H
- 频率: 50MHz(20ns 周期)
- 占空比: 62%(~12.4ns 高电平/ 7.6ns 低电平)
- 上升/下降时间: 1ns(10%至 90%测得)
- 数据表指定了 8ns 的最大上升/下降时间。 鉴于我非常快的 1ns 边沿、 DP83822H 是否 具有额外的裕度来承受 62%的占空比?
- 在内部 PLL 或数据采样逻辑发生故障之前、RMII 从模式下 XI 输入允许的绝对最大/最小占空比是多少?
- 在 62%的占空比下运行是否会影响 100BASE-TX 输出的长期可靠性或 IEEE 802.3u 合规性(特别是 DCD)?