This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:驱动HV MOSFET

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451, ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635222/iso5451-driving-hv-mosfet

部件号:ISO5451
主题中讨论的其他部件: ISO5851

您好,我希望使用ISO5451 (或类似产品)驱动高电压MOSFET (例如  IXTF1N400)和我有以下问题:

1.使用ISO5451驱动MOSFET而不是IGBT时,需要注意哪些差异? 数据表中没有完全清楚这一点。

2.我的MOSFET将作为"浮动"高侧开关连接(即,未参考接地),是否可以通过ISO5451进行连接?

谢谢

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    欢迎使用e2e,感谢您对我们设备的关注!

    看到IXYS零件的电压为4000V,我有点惊讶!

    您可能需要注意这样一个高电压FET的切换速度。 如果切换速度过快,dv/dt可能会损坏驱动程序。

    您当然可以将ISO5451用作高侧驱动器。 诀窍是为其提供电源。 您可以使用bootstrap或隔离的供应来完成此任务。 您可能需要研究此TI设计,以了解一种推荐的方法。

      

    如果您还有其他问题,请告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Don

    感谢您的快速回复。

    我们切换设备的速度真的很慢,以秒为单位,所以希望dv/dt不会损坏驱动程序。 但是,如果您认为为驾驶员提供额外保护是谨慎的做法,请告诉我。

    是的,我的计划是使用隔离电源(18V或24V)并将其连接到输出驱动器电源引脚(VCC2)。

    您是否打算包括“此TI设计”的URL或超链接? 因为我看不出来你在这里指的是什么。

    此致
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    请参阅TI Design TIDA www.ti.com/.../tiduc70a.pdf。 如有任何疑问,请告知我们。

    谨致问候,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    另请参阅TIDA0.0195万了解更多信息 。www.ti.com/.../TIDA-0.0195万

    谨致问候,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    熊晓峰,您好!

    感谢您的回复。

    我还有几个问题要问:

    -在我的系统中,VDC_plus为3 kV,此驱动器IC是否正常?

    -使用高电压MOSFET而不是IGBT时,我需要考虑哪些方面?

    此致

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    1.如果您能与我们分享您的原理图,我们可以在这一点上进行更好的评估。 对于工作电压较高的系统,ISO5851是更好的选择。

    2.在ISO5451/ISO5851中5851中,VCC2具有欠压锁定功能。 阈值为12伏。 也就是说,VCC2的供电电压需要高于12伏,以便驾驶员正常工作。 我们建议使用15 V min来实现更稳健的操作。 一般而言,MOSFET的切换速度较IGBT为高。 因此,在进行PCB布局时,需要对噪声耦合器采取预防措施。

    谨致问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     熊晓峰,您好!

    感谢您的回复。

    1.请参阅随附的草图。 我们需要将高压电源的输出与电容器充电电路隔离,最大输出电压为3 kV,平均输出电流约为0.6 A。我们计划使用HV MOSFET,例如IXYS零件号IXTF1N450

    2.我们有一个隔离电源供应VCC2,我们在电压方面有一定的灵活性(例如 15V/18V/24V)

    此致

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    ISO5451/ISO5851不5851不适合系统电压为3kVDC的应用。 限制主要在于包装的爬电距离和间隙距离。 能否展示系统中接地的连接方式? 您是否知道栅极驱动器需要哪种隔离? 基本,强化或功能? 我们可以根据隔离要求为您提供一些离散解决方案(数字隔离器+非隔离栅极驱动器)。  

    谨致问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    熊晓峰,您好!

    感谢您的电子邮件。

    我们可以在IC下方的PCB中添加一个切口插槽,如果这有助于爬电距离? 或者,这更多地与IC本身的整个车身跟踪有关吗?

    接地连接至HV PSU的负极端子,请参阅下文。

    此致

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    您认为爬电距离会受到驱动器IC的封装限制是正确的。 要支持3kV直流系统,最小爬电距离必须为10 mm。 但是,它是ISO5851/ISO5451的5451的8 mm。

    在TI,我们拥有数字隔离器ISO7821DWW,它可以支持高达3kVDC的系统。 ISO7821DWW +低侧驱动器的独立解决方案是否适合您?

    谨致问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,熊

    大家都同意爬电距离,很遗憾没有更大的封装和更宽的主体。

    离散解决方案是好的,但我们需要切换高侧,而不是低侧。

    听起来您可能没有合适的东西?

    此致

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    您是否考虑使用两个串联隔离屏障来获得更高的隔离等级? 如果是,我建议您串联使用TI的ISO7821DW和ISO5852SDW。 值得一提的是,需要使用两个独立的电源。 我还要求Jani给您打电话,以确保您的问题得到解决。

    谨致问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,熊

    感谢您的电子邮件。

    此解决方案是否支持3 kV的工作电压?

    此致

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    是的。 它可以支持3kV的工作电压。

    谨致问候,