This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:在哪种情况下需要外部 ESD 保护电路?

Guru**** 1958595 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111620/tic10024-q1-in-which-condition-does-it-need-external-esd-protection-circuit

器件型号:TIC10024-Q1

大家好、  

在哪种情况下、它需要外部 ESD 保护电路?  

数据表 "图10-1. 使用 TIC10024-Q1监控车身控制模块应用中的数字开关"包括外部 ESD 电路 RESD 和 CESD。 但它具有内部 ESD 保护电路、而其 EVM 没有外部 ESD 保护...

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    此电路的实现基于设计人员。 器件无需运行。

    请注意、内部 ESD 保护基于这些 CESD 和 RESD 组件(请参阅"ESD 额定值"中的脚注(3)和(4))。

    最棒的

    Danny

x 出现错误。请重试或与管理员联系。