This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:TIC10024-Q1比较器迟滞

Guru**** 2037690 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687931/tic10024-q1-tic10024-q1-comparators-hysteresis

器件型号:TIC10024-Q1

大家好、

我们是否指定了 TIC10024-Q1内部比较器的迟滞?

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr

    比较器上存在迟滞、但由于迟滞要求您记住采样的电压、并且输入是按顺序轮询的、因此您永远不会看到它。 因此、我们没有针对比较器的迟滞规格来避免混淆。

    例如、如果 IN0上的电压为2.05V、则比较器将测量该2.05V 电压、并将其与该输入 IN0的阈值进行比较、并在寄存器设置中记录高电平或低电平。  测量 IN0后测量 IN1后,我立即“丢失”了刚刚在 IN0上测量的电压。  寄存器中记录了高电平或低电平、但测量的精确电压消失了、因为我移动了通道进行采样。  因此、当我最终返回到采样 IN0时、我将执行全新的测量、并且不会出现迟滞。

    此致、

    Andrew