This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:MCP2515T-I/SO 替代产品

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016338/tcan4551-q1-mcp2515t-i-so-replacement

器件型号:TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

是否有可替代 MCP2515T-I/SO 的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yachne、

    是的、TCAN4550和 TCAN4551都可以实现该器件提供的基本功能。 这两种 CAN 控制器均支持 CAN 和 CAN FD、并具有标准和扩展 ID 以及远程帧。 支持 ID 和数据掩码以及滤波器以减少 MCU 开销。 这两款 TI 器件还集成了 CAN 收发器、因此无需外部 IC (如果需要、可将 TXD 和 RXD 引出至外部收发器)。  

    此竞争对手器件是否具有客户需要的特定功能? 或者、CAN FD 控制器的基本功能是否足以进行此替换?

    此致、
    Eric Schott