This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有可替代 MCP2515T-I/SO 的产品?
您好、Yachne、
是的、TCAN4550和 TCAN4551都可以实现该器件提供的基本功能。 这两种 CAN 控制器均支持 CAN 和 CAN FD、并具有标准和扩展 ID 以及远程帧。 支持 ID 和数据掩码以及滤波器以减少 MCU 开销。 这两款 TI 器件还集成了 CAN 收发器、因此无需外部 IC (如果需要、可将 TXD 和 RXD 引出至外部收发器)。
此竞争对手器件是否具有客户需要的特定功能? 或者、CAN FD 控制器的基本功能是否足以进行此替换?
此致、
Eric Schott