This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:主模式下的 RMII

Guru**** 2034120 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969523/dp83822i-rmii-in-master-mode

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: AM3352

您好!

我将 AM3352与 DP83822I 搭配使用在定制板上。
ETH 在主控模式下使用 RMII。

ETH 工作正常、但我必须在操作系统引导期间通过 MDIO 设置寄存器。
我使用以下序列配置 DP83822I:

//将0x4300写入0x462扩展寄存
器 MII 写入1 0d 1f
MII 写入1 0e 462
MII 写入1 0d 401F
MII 写入1 0e 4300
//将0x61写入0x17寄存器
MII 写入1 17 61
// PHY 复位
MII 写入1 1f 4000 

问题:
1) 1)我是否正确配置该寄存器以将 DP83822I 切换到 RMII 主模式?

2) 2)我是否可以使用自举电阻器而不是 MDIO 接口将 DP83822I 配置为在该配置中工作?

此致
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    1) 1)此配置似乎正确。

    2)是的、表14给出了 MAC 接口的配置。 我相信您正在寻找"010"配置。

    此致、

    Gerome