This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在编辑此文本、因为我忘记了问题。
安装驱动程序(右键单击 INF 文件并选择安装)会显示一条消息"指定目录文件中不存在该文件的散列。 文件可能已损坏或受到篡改"
Brad、您好!
您是指"DP83TC811EVM-CDC-Driver Software"吗? 是否可以尝试从 TI.com 重新下载.zip 文件夹、并检查文件是否仍损坏?
此致
Aniruddha
是的、我已经尝试使用 Chrome 和 Firefox 下载文件多次。 我每次完全解压缩 zip 文件、然后导航到 USB_config 文件夹、右键单击"msp430_ti_signed.inf"文件并选择安装。 我每次都收到相同的消息。
很明显、我只是尝试显示虚拟 COM 端口、以便可以通过 USB 与 MDIO 进行交互。 这就是我需要做的、对吧?
Brad、您好!
您使用的是哪个 Windows 版本? 您使用的是32位还是64位操作系统? 我们以前没有看到过此问题、因此它可能与操作系统不匹配有关。
此致
Aniruddha
这是64位上的 Windows 10。
Brad、您好!
USB-2-MDIO 用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/snlu197/snlu197.pdf )还要求安装 MSP430驱动程序。 我只是想检查一下您的计算机上是否安装了它们。
此致
Aniruddha
我也安装了该驱动程序、但仍然不幸运。 实际上、当我插入电路板时什么也不会发生、没有检测到 USB 器件、什么也没有。 它具有三块板、两个 USB 端口和两根 USB 电缆。
让我确保我理解正确、因为 snlu197在这一点上有点令人困惑。 该文档是指使用 MSP430 Launchpad。 要确定:我不需要其中一个、因为它内置于 DP83TC811EVM 中、是这样吗? 我将笔记本电脑直接插入 DP83TC811EVM 上标有 USB2MDIO 的 micro-USB 端口。 我将使用12V 直流为电路板供电。 板顶部的所有四个 LED 均亮起。
Snlu197是指需要在 J3上设置的 HW UART 配置。 我假设这是在 DP83TC811EVM 上硬接线的、因为它似乎没有 J3?
此外、现在还具有三个不同的电源、其中最新的电源能够提供4.5A 电流。 我正在查看 USBDeview、当我插入这些板时、我不会显示任何新器件。 无法意外禁用 USB2MDIO 接口、是否存在? 我现在有三块板在执行此操作*,我已经成功地通过了其中两块板的汽车以太网流量*。
当我尝试安装 snlc061 (www.ti.com/lit/zip/snlc061)时、仍然收到此错误
Brad、您好!
是否有防火墙或防病毒软件阻止您下载文件? SNLC061是一个包含 MSP430 .INF 和 DP83TC811EVM 源固件的 zip 文件。 此外、为了回答您之前的问题、DP83TC811EVM 具有板载 MSP430、因此无需单独的 LaunchPad。 DP83TC811EVM 不需要 UART 的 J3跳线设置。 通过12V 电压轨供电时、是否还移除了 J25? 仅当电路板通过 USB 供电时、才应使用 J25。
此致
Aniruddha