主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO、
我正在编辑此文本、因为我忘记了问题。
安装驱动程序(右键单击 INF 文件并选择安装)会显示一条消息"指定目录文件中不存在该文件的散列。 文件可能已损坏或受到篡改"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在编辑此文本、因为我忘记了问题。
安装驱动程序(右键单击 INF 文件并选择安装)会显示一条消息"指定目录文件中不存在该文件的散列。 文件可能已损坏或受到篡改"
Brad、您好!
USB-2-MDIO 用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/snlu197/snlu197.pdf )还要求安装 MSP430驱动程序。 我只是想检查一下您的计算机上是否安装了它们。
此致
Aniruddha
我也安装了该驱动程序、但仍然不幸运。 实际上、当我插入电路板时什么也不会发生、没有检测到 USB 器件、什么也没有。 它具有三块板、两个 USB 端口和两根 USB 电缆。
让我确保我理解正确、因为 snlu197在这一点上有点令人困惑。 该文档是指使用 MSP430 Launchpad。 要确定:我不需要其中一个、因为它内置于 DP83TC811EVM 中、是这样吗? 我将笔记本电脑直接插入 DP83TC811EVM 上标有 USB2MDIO 的 micro-USB 端口。 我将使用12V 直流为电路板供电。 板顶部的所有四个 LED 均亮起。
Snlu197是指需要在 J3上设置的 HW UART 配置。 我假设这是在 DP83TC811EVM 上硬接线的、因为它似乎没有 J3?
当我尝试安装 snlc061 (www.ti.com/lit/zip/snlc061)时、仍然收到此错误
Brad、您好!
是否有防火墙或防病毒软件阻止您下载文件? SNLC061是一个包含 MSP430 .INF 和 DP83TC811EVM 源固件的 zip 文件。 此外、为了回答您之前的问题、DP83TC811EVM 具有板载 MSP430、因此无需单独的 LaunchPad。 DP83TC811EVM 不需要 UART 的 J3跳线设置。 通过12V 电压轨供电时、是否还移除了 J25? 仅当电路板通过 USB 供电时、才应使用 J25。
此致
Aniruddha