This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:如何使 USB MDIO 接口在 Windows 下显示?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875766/dp83tc811evm-how-do-i-get-the-usb-mdio-interface-to-show-up-under-windows

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

我正在编辑此文本、因为我忘记了问题。

安装驱动程序(右键单击 INF 文件并选择安装)会显示一条消息"指定目录文件中不存在该文件的散列。  文件可能已损坏或受到篡改"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    您是指"DP83TC811EVM-CDC-Driver Software"吗? 是否可以尝试从 TI.com 重新下载.zip 文件夹、并检查文件是否仍损坏?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经尝试使用 Chrome 和 Firefox 下载文件多次。  我每次完全解压缩 zip 文件、然后导航到 USB_config 文件夹、右键单击"msp430_ti_signed.inf"文件并选择安装。  我每次都收到相同的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、我只是尝试显示虚拟 COM 端口、以便可以通过 USB 与 MDIO 进行交互。  这就是我需要做的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    您使用的是哪个 Windows 版本? 您使用的是32位还是64位操作系统? 我们以前没有看到过此问题、因此它可能与操作系统不匹配有关。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是64位上的 Windows 10。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    USB-2-MDIO 用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/snlu197/snlu197.pdf )还要求安装 MSP430驱动程序。 我只是想检查一下您的计算机上是否安装了它们。

    此致

    Aniruddha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也安装了该驱动程序、但仍然不幸运。  实际上、当我插入电路板时什么也不会发生、没有检测到 USB 器件、什么也没有。  它具有三块板、两个 USB 端口和两根 USB 电缆。

    让我确保我理解正确、因为 snlu197在这一点上有点令人困惑。  该文档是指使用 MSP430 Launchpad。  要确定:我不需要其中一个、因为它内置于 DP83TC811EVM 中、是这样吗?  我将笔记本电脑直接插入 DP83TC811EVM 上标有 USB2MDIO 的 micro-USB 端口。  我将使用12V 直流为电路板供电。  板顶部的所有四个 LED 均亮起。

    Snlu197是指需要在 J3上设置的 HW UART 配置。  我假设这是在 DP83TC811EVM 上硬接线的、因为它似乎没有 J3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、现在还具有三个不同的电源、其中最新的电源能够提供4.5A 电流。  我正在查看 USBDeview、当我插入这些板时、我不会显示任何新器件。  无法意外禁用 USB2MDIO 接口、是否存在?  我现在有三块板在执行此操作*,我已经成功地通过了其中两块板的汽车以太网流量*。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试安装 snlc061 (www.ti.com/lit/zip/snlc061)时、仍然收到此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 支持团队、我面临着与 Tarratt 先生相同的问题。 如果您已经找到了解决方案、您能告诉我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!  

    是否有防火墙或防病毒软件阻止您下载文件? SNLC061是一个包含 MSP430 .INF 和 DP83TC811EVM 源固件的 zip 文件。 此外、为了回答您之前的问题、DP83TC811EVM 具有板载 MSP430、因此无需单独的 LaunchPad。 DP83TC811EVM 不需要 UART 的 J3跳线设置。 通过12V 电压轨供电时、是否还移除了 J25? 仅当电路板通过 USB 供电时、才应使用 J25。

    此致

    Aniruddha