This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:UVLO 和 VCC2

Guru**** 1952840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698279/iso5451-uvlo-and-vcc2

器件型号:ISO5451

您好!

我的客户正在尝试实施隔离式电源、并想知道在最坏的情况下、UVLO 和 VCC2电压阈值开始工作、即在7.9段的电气特性中、我可以看到最小和典型阈值、但不能看到最大值。

您能帮助我们了解最大限制吗?

提前感谢、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    感谢您的提问。 遗憾的是、我们不能保证这些值。 上面列出了保证的唯一值。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。