This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:晶体配置

Guru**** 1973395 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369511/tcan4550-q1-crystal-configuration

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

工具与软件:

您好、团队成员:

今天大家好。

如果 使用2Mbps CAN FD、我们可以使用32MHz 晶体吗?

另一方面、 在选择晶体时需要考虑哪些因素、晶体频率越高越好? 晶体频率是否需要是2M/5M 的倍数?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、位速率必须是晶体频率的整数倍。

    CAN 和 CAN FD 位时序需要为单个位分配整数个时钟周期(称为时间份额或简称为 tq)。  分配更多或更少的 tq 将增加或减少位宽度、这反过来决定了位速率。  因此、32MHz 时钟周期或者 tq 将被用于创建一个具有16个时钟周期的2Mbps 数据位或者用于一个2Mbps 数据位的 tq。  不过、5Mbps 不是32MHz 的整数倍、因此无法实现。

    只要位速率的时钟周期为整数、并且时钟至少为位速率的5倍(因为每个 CAN 位至少有5tq)、就应该可以实现位宽。

    虽然不建议使用低于20MHz 的时钟频率、但可以进行通信、但您应该注意、TCAN4550中的其他时序参数也会受到这个较慢时钟的影响、例如看门狗计时器、睡眠唤醒错误(SWE)失效防护计时器等。  如果使用的时钟频率不是20MHz 或40MHz、则应在 工作模式和引脚配置寄存器(0x0800 [27])的 CLK_REF 中选择最接近所用实际时钟频率的20MHz 或40MHz 频率。  则需要根据实际时钟频率与所选20MHz 或40MHz 时钟之间的差异调节计时器值。

    CAN 的行业标准时钟频率为20MHz、40MHz 和80MHz、建议 CAN 总线上的所有器件都具有相同的位时序配置设置和等量时间。 当节点具有不同的设置时、可能会发生位采样错误。  使用8MHz 时钟是可能的、但也可能导致一些通信错误、应进行全面测试。

    此致、

    乔纳森

x 出现错误。请重试或与管理员联系。