This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:Sch 审核

Guru**** 2015290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377781/tcan4551-q1-sch-review

器件型号:TCAN4551-Q1

工具与软件:

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-07_5F00_CAN_5F00_IOT_5F00_motor.pdf

嗨、团队:  

您可以帮助查看附件 SCH?任何建议请告诉我。

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京国:

    我已经查看了原理图、并评论了以下内容。

    如果在 OSC1引脚上而非晶振上使用单端时钟、则需要将 OSC2引脚连接到 GND。  我建议在 OSC2引脚上添加一个0欧姆电阻器至 GND 选项、该选项将允许在使用单端时钟时 OSC2引脚"接地"。

    我还建议在 OSC1引脚和晶体之间放置一个0欧姆电阻、用于将晶体与单端时钟隔离、以免晶体在使用单端时钟时开始振荡。  当使用晶体(而非单端时钟)来优化晶体电路时、也需要该电阻器。

    请查看 TCAN455x 时钟优化和设计指南 应用手册(链接)

    FLTR 引脚需要300nF 的最小电容、以确保用于运行数字内核的 LDO 的稳定性。  FLTR 引脚上通常使用330nF 电容器、而不是原理图中所示的100nF 电容器。

    nINT 引脚是一个开漏引脚、需要将外部上拉电阻器连接到 VIO。

    此致、

    Jonathan