This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISO1452:[常见问题解答]如何将 RS485全双工收发器配置为半双工?

Guru**** 2867140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1314992/faq-iso1452-faq-how-to-configure-a-rs485-full-duplex-transceiver-as-half-duplex

器件型号:ISO1452

如何将 RS485全双工收发器配置为半双工?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全双工 RS485驱动器可以配置为半双工驱动器。 但是、Y/Z 引脚需要连接到总线、因为这些是输出(发送)驱动器。  

    Y/Z 引脚是从引脚 D 发送数据的驱动器的输出、而 A/B 是接收器的输入、后者从总线接收数据、然后将其传递到输出 R 引脚。 使用全双工时、Y/Z 和 A/B 引脚分别连接到通信电缆。 虽然对于半双工配置、Y/Z 引脚将短接至 A/B 引脚以创建用于发送和接收的一条双向总线、下图中简要显示了这一点。