This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/963952/lsf0108-lsf-txs-family
器件型号:LSF0108尊敬的先生/女士:
请帮助推荐适用于 SPI、UART、I2S、GPIO 和 I2C 接口信号的1.8V 至3.3V 电平转换器。
谢谢。
您好、Clemens Ladisch、
哪个系列适用于上述所有接口信号(GPIO、SPI、I2C、UART 和 I2S)?
因为我打算对 所有信号使用相同的系列(8位)。
谢谢。
I²C 需要具有漏极开路输出的器件(LSF 或 TXS)。 这通常适用于其他协议(如果您没有下拉电阻器)、但不是这些协议的最佳选择。
您好、Lee、
我个人会推荐 LSF 系列、因为它提供了更多的灵活性。 通过这些 培训视频、还可以轻松实现该系列中的器件。
您好 !Dylan Hubbard、
根据视频上的解释、LSF 系列有一些限制、如下所示:-
1) 1) 通过200K 电阻器从 VCCB 到 VCCA 有偏置灌电流。 如何知道系统上的电源(VCCA)可以处理此灌电流?
2) 2) 如果发送器和接收器上的上拉电阻为2K、则最大灌电流(IOL)将增大并导致 VOL 更高。
允许 b 成为灌电流的最大 IOL 是多少、这样它就不会超过阈值?
谢谢。
您好!
[引用用户="Lee Peng Kiat"]
1) 1) 通过200K 电阻器从 VCCB 到 VCCA 有偏置灌电流。 如何知道系统上的电源(VCCA)可以处理此灌电流?
[/报价]
这种情况最常见的情况是使用 LDO 稳压器提供 VCCA、而 VCCA 实际上不会为其他任何东西供电。 当您向线性稳压器发送反向电流时、线性稳压器通常不喜欢它。 在上面、您可以看到一个常见 LDO 稳压器的示例。
大多数系统在电源上有足够的负载来"吸收"少量电流、并且它永远不会真正将其恢复到电源。 如果您不确定、可以直接向电源添加一个小型负载电阻器以灌入电流。
[引用用户="Lee Peng Kiat"]
2) 2) 如果发送器和接收器上的上拉电阻为2K、则最大灌电流(IOL)将增大并导致 VOL 更高。
允许 b 成为灌电流的最大 IOL 是多少、这样它就不会超过阈值?
[/报价]
这实际上取决于您的接收设备和驱动设备。 例如、如果您要从3.3V 转换到1.8V、那么1.8V 接收器可能需要0.63V (最大值)的 VIL。 如果在两侧使用2k 电阻器、则总电流(在最坏的情况下)为(1.8+3.3)/2k = 2.55mA。 如果您的驱动器的输出阻抗为~25欧姆(这是相当常见的情况)、则其 V_OL 为0.064V、这为接收器件提供了相当大的余量。 在本例中、我们预计 V_AB 最高可达~30mV、因此总输出电压约为0.1V (为误差留出一定的裕度)。
换句话说、除非您使用非常小的上拉电阻器来获得真正快速的上行转换、否则它不会产生巨大的影响。 如果您尝试使用100欧姆电阻器并在器件上突破速度限制、您将开始看到 V_OL 和 V_OL+V_AB 变得更大并成为设计的一个因素。
我建议仅在3.3V 侧放置2k Ω 电阻器、因为1.8V 侧不需要它。 很多时候、除了漏极开路器件(I2C)外、低压侧完全没有上拉电阻。 对于这些、我会放置比正常更大的上拉电阻器、因为基本上会有多个并联的上拉电阻器。 10K 通常工作正常。