This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
通过 motorSpeed1和 motorSpeed2、如何确定当前电机的速度?
您好!
感谢您的提问!
该小组不在办公室。 请于12月28日回复。
谢谢、
Matt
你好!
您能告诉我们您使用的是哪种器件吗? 如果是 DRV10983、则您编程的寄存器组错误。 您共享的寄存器适用于 DRV10983-Q1。 此外、根据数据表中的推荐应用表(表36)、电机的电感太低。 使用 DRV10983-Q1以更高的速度旋转低电感电机可能会出现问题。 如果您使用的是 DRV10983-Q1、那么您能否读取故障寄存器(地址:0x00)并告诉我们触发了什么故障? 如果您使用的是 DRV10983、请读取寄存器地址0x1E 以了解故障。
此致、
Vishnu
1、如何配置此芯片的 EEPROM?是否可以更详细地说明内容、如影子寄存器?
2.在最后的答覆中、汽车标准芯片不适合高速和低电感电机。 低电感和高电感之间的分频线是什么?
3、10983芯片无法配置 EEPROM、10983Q 也可以启用、只能在参数配置寄存器中启用电机参数配置吗?
4、我的配置是附加的。 请帮助我根据我的电机和使用情况进行合理配置
我仍然不确定您使用的是 DRV10983还是 DRV10983-Q1。 如果您使用的是 DRV10983、请参阅 数据表中的第8.3.5节 、了解有关如何对 EEPROM 进行编程的说明。 如果您使用的是 DRV10983-Q1、请参阅 数据表中的第8.3.6节。 我不确定您的意思是"内容"。 如果您要查找寄存器内容、请参阅数据表中的寄存器映射部分。
2. DRV10983-Q1和 DRV10983可支持的最小相位间电感建议值为0.07mH。 数据表中有一个拼写错误。 很抱歉。 DRV10983-Q1和 DRV10983应能让您的电机正常运转。
如#1所述、请 参阅 数据表中的第8.3.5节 、了解如何在 DRV10983中对 EEPROM 进行编程的说明。 在 DRV10983-Q1中、寄存器0x90至0x96是可配置并保存在 EEPROM 存储器中的寄存器。
4.您是否附加了寄存器配置(.csv)文件? 很抱歉、我找不到。 您可以重新上传吗?
此致、
Vishnu
我使用10983Q。 至于 I2C 问题、请提供该芯片的特定 I2C 时序。
I2C 通信不成功、所以读出的数据是错误的。官方提到 I2C 的时序吗?2、如何分析传输将会停止问题。3 车系和非车系的区别、手册第30页的 I2C 最大值为511。 读回的实际值高于手册中的值。
首先、硬件电路是按照芯片手册设计的、没问题。其次、请给我一些关于我们将使用的电机配置的建议。最后、当电压不超过22V 时、10983可以直接配置到11000000寄存器 EECTRL 中、 因此、保留 EEPROM 是不切实际的。是否可以像这样直接设置10983Q?如果可能、请告诉我哪个10983Q 寄存器具有此功能。
drv10983_write_reg (0x60、0x8000);
drv10983_write_reg (0x31、0x0000);
drv10983_WRITE_reg (0x31、0xC0DE);
drv10983_WRITE_reg (0x32、0x0001);
drv10983_write_reg (0x90、0x31C9);
drv10983_write_reg (0x91、0x0B00);
drv10983_WRITE_reg (0x92、0x3FC2);
drv10983_WRITE_reg (0x93、0x01B1);
drv10983_write_reg (0x94、0xFFFF);
drv10983_write_reg (0x95、0xBD40);
drv10983_write_reg (0x96、0x7E68);
drv10983_write_reg (0x35、0x0006);
drv10983_write_reg (0x35、0x0002);
drv10983_write_reg (0x60、0x0000);
这些配置符合8.3.6的要求、但其效果是电机无法启动。电机可以10983驱动、因此电阻和 BEMF 的值是正确的。请建议对上述配置进行正确的修改
你好!
下面是对 EEPROM 进行批量写入的步骤。
在工作电压范围(6.2V 至28V)内的任何电压下加电
2.(仅限 DRV10983Q)退出睡眠状态
3.等待10ms
写入寄存器0x60来设置 MTR_DIS = 1;这将禁用电机驱动器。
5.向寄存器0x31写入0x0000以清除 EEPROM 访问代码
6.向寄存器0x31写入0xC0DE 以启用对 EEPROM 的访问
7、读取寄存器0x32以了解 ReadyStatus = 1
8、用例 A:批量写入
a.写入所有单独的影子寄存器
a.向寄存器0x90 (CONFIG1)写入 CONFIG1数据
B..
c.向寄存器0x96 (CONFIG7)写入 CONFIG7数据
b.将以下内容写入寄存器0x35
A. ShadowImage = 0
b. eeRefresh = 0
C. eeWRnEn = 1.
D. EEPROM 访问模式= 10
c.等待寄存器0x32 eeReadyStatus = 1–EEPROM 现在更新为影子寄存器的内容。
在第7节中、您应该正在读取 EEReadyStatus = 1的寄存器0x32、但我看到您正在写入同一个寄存器。 在步骤8.B 之后、您是否读取0x32以检查 eeReadyStatus 是否= 1? 同样、在批量读取期间、在步骤9.B 之后、是否读取0x32以检查 ReadyStatus 是否为1?
此致、
Vishnu。
你好!
只需检查一下您是否有任何更新即可。
此致、
Vishnu
我们根据手册中的顺序进行了更改、但仍然无法实现轮换。我希望您可以直接提供一名技术人员、他们可以通过电话和其他方式直接与我沟通、以帮助我们。
你好!
您能否具体说明您现在看到的问题?
此致、
Vishnu
在10983配置中、我可以通过配置地址0x03直接配置寄存器中的数据。我希望10983Q 也能够直接配置寄存器中的数据、而无需考虑 EEPROM 编程。
EEPROM 编程、不知道如何使用、不知道如何使用。
您好!
您能否检查步骤7 (读取寄存器0x32以查看 eeReadyStatus = 1)并告诉我们您是否能够将 eeReadyStatus 读取为1?
此致、
Vishnu
否、根据手册、我可以下载数据、但不能读取数据。
您能否向我推荐一位可以与我交谈的工程师?通过电子邮件进行生产的时间太晚了。
我已向您发送了一封私人邮件。 请回复。 谢谢。
你好!
请查看您的收件箱。
此致、
Vishnu
最好是在工作日,从星期一到星期五的北京时间。
谢谢。 请查看您的收件箱。