This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:无法开始旋转电机

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456337/mcf8316aevm-cannot-start-spinning-the-motor

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

工具与软件:

大家好、我正在使用 MCF8316AEVM 来驱动 BLDC 电机。 我正在使用 MCF8316AEVM GUI、遵循调优指南并输入电机参数、没有任何反应。 未报告错误、未报告故障、无 LED 报告故障、但未发生任何情况。 VM 电压一直显示0V、但我通过万用表在板上以24V 电压测得。

我不确定哪个部分应该开始看到电机旋转。 这时向导要求我旋转锅、但没有任何反应。 是否有特定的时序或命令可开始旋转?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    您能否确认 EVM 是否最近购买过,因为我们已将 MCG8316A 替换为 MCF8316C。

    您还可以在 TI.com 上下载新的 GUI MOTOR Studio

    请确认这两个问题,我会在第二次后回到你.

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最近购买了 EVM。 驱动器 IC 似乎是从芯片标记获得的 MCF8316C。 所以我应该使用另一个 GUI、而不是快速入门指南中提到的 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!  

    是使用新的 GUI、产品登录页面上提供了相关链接。

    我们已经创建了快速入门指南、我们将在下周返回后分享该草案。  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾按照我的预期尝试过 Motor Studio、并按照指南对电机进行调优和旋转。 在调优阶段、会产生以下误差:

    17:37:35:616 |:检测到故障: CONTROLLER_FAULT,ABN_BEMF,MTR_LCK

    17:37:35:479 |:无法检测到任何 MPET 故障。 请检查调优文件。

    17:37:35:449 |:电动机电抗测量 error...checking 是否存在故障。

    17:37:1:403 |:开始电机 Ke 测量...(在此期间,您的电机将缓慢旋转)

    17:37:1:402 |:马达 R 和 L 测量完成

    17:37:0:291 |:开始电机 R 和 L 测量...

    17:36:58:890 |:正在运行 MPET...

    我不知道该如何开始。 我对"加载默认"会话感到困惑、是否有示例默认 json 来开始调优?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    您能否提供电机规格? 最大速度(RPM)和极对、最大电流

    如果您知道每相的 R 和 L 也很好、那么我们将使用 MPET。

    电机类型是什么? 它是风扇吗?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用的电机是 FL42BLB02 - www.fullingmotor.com/.../58_93

    电机最大速度为3000rpm (具有3个极对)、最大电流为8.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我希望您有可供下载的最新 Motor Studio 0.1.22。

    我们还创建了一个 E2E、我们在其中持续更新参考 JSON 文件。  

    您可以选择更接近额定电流设备类型(风扇/泵/传动器等)的 JSON、并运行 MPET 来测量电机的 R、L、KE。

    E2E (+)链接[常见问题解答] MCF8316C-Q1:使用 Motor Studio 旋转 BLDC 电机-不同规格的默认 JSON 文件-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    使用 JSON 作为默认加载、然后运行 MPET。

    请尝试这种方法、如果您遇到任何问题、请告诉我。

    此外、请从较低的电流 (可能是额定电流的1/3、这可能是旋转电机所需的基本最小值、而不是最大负载条件)开始、然后增加电流、直到您熟悉配置和电机。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试从链接加载 JSON 文件、但它报告无效文件。

    BTW、我曾尝试使用从旧 MCF8316A GUI 转储的 JSON、稍后我会转至第二部分来运行 MPET。 然而、在 BEMF 测量期间、它始终会导致故障。

    10:18:45:668 |:检测到故障: CONTROLLER_FAULT,ABN_BEMF,MTR_LCK

    10:18:43:35 |:开始电机 Ke 测量...(此时电机将缓慢旋转)

    10:18:43:35 |:电机 R 和 L 测量完成

    10:18:42:530 |:开始电机 R 和 L 测量...

    10:18:39:4 |:正在运行 MPET...

    10:18:30:118 |:已加载默认寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    下载的 JSON 将具有扩展名、我们需要使用简单的"name.json"重命名这些扩展名。  

    示例 Default.json。

    之后、请勿从"Quick"(快速)选项卡运行 MPET、而应转至"MPET"(MPET)选项卡。

    原因是、由于惯性变化、某些同时运行 MPET KE 和 MECH 的电机无法正常工作。

    因此、只选择 KE、然后运行 MPET。

    完成 KE 后,我们可以运行 mech。

    请遵循以下 KE 调优提示

    机械设计

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢提供该指南、我按照上述步骤测量 BEMF、但此过程中仍会弹出故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    在执行上述步骤后、确保您遵循正确的配置

    1.最大速度信息  

    2、禁用自动切换

    3.将开环到闭环切换配置为35%、以便电机可以旋转以产生足够的 BEMF

    4.你的电机惯性是否太低?  

    5.在 ISD 配置寄存器中有 STAT_DET_THR ,将最小 BEFM 值降至最低(50mV)

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我的最大速度是3000rpm、具有3个极对、因此在转换时应该是150Hz。 如果我错了、请更正我。

    2.在哪里可以找到此设置?

    我将开环速度参考设定为35%、我想其中有前面提到的切换阈值。

    4.我正在使用一个无负载的裸电机的轴,但我想负载不需要调谐?

    5.是的、我已经检查了寄存器映射、且这已经设置好。

    非常感谢。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    1.正确

    2.可以在所有调优页面中看到"Motor parameter"选项卡、然后输入最大速度。 请确认您是否能够找到它。

    3.是的正确,这个速度是开环到闭环切换阈值点。

    4.对于速度环路、我们需要负载;对于 R、L、KE、我们不需要。 事实上、由于转子会滑行 更长、因此在没有负载的情况下可以轻松测量 KE。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然会立即收到 KE 测量中出现的故障和失败。 我实际上看到它开始旋转电机、但测量失败。 为什么会这样?

    谢谢你。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    负载类型是什么?

    您能否证明 SPEED/FG 引脚或相电压并测量转子滑行多长时间?

    如果惯性太低、电机可能会停止得更快且 BEMF 测量可能无法进行、因此我建议在开环中以更高的速度旋转电机、以便电机可以获得一些良好的动能并在一段时间内滑行。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电机开始旋转时、我可以看到具有3.3V 信号的 SPEED 引脚和频率不断增加的脉冲。

    我尝试使用50%作为开环速度基准、但结果是相同的。 目前我没有对电机施加任何负载。

    BTW、能否知道右侧面板显示的故障代表什么?

    谢谢你。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    故障 ABN_BMEF 是异常 BEMF、它是电机锁定之一、因此也会设置 MTR_LOCK 标志。 MTR_LCK 属于控制器故障类别、因此还会发送 CONTROLLER_FAULT 标志。

    我认为我们不需要达到50 %,我建议35 %,这通常是足够的。

    我怀疑最大速度信息错误。

    请发布 JSON 文件。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将输入电机数据表中的信息并运行 MPET、因此我想 JSON 文件不相关?

    总之、以防万一、我应该共享哪个 JSON?

    谢谢你。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我们能否进行快速测试、而不是像这样进行试错。

    如果 MPET 失败、那么我们将执行手动测量

    方法

    1.在两个绕组上使用电压探头(不要将电机连接到 EVM/PCB )

    2.用手转动转子、我们将看到正弦电压  

    3、选择一个波形(相当好,匹配),测量峰峰值和周期

    4. BEMF = (峰峰电压*周期)/( SQRT(3)* 2)  

    您能否使用光标发布波形?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我试着用手转动电机并捕捉波形、见下面。 测量/波形是否正确?


    根据探测值计算得出、BEMF 为0.07898。 我可以直接将它插入电机工作室吗? 需要任何转换?

    谢谢你。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    是的、您可以使用您计算到电机工作室并进行测试的 BEMF 常数。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、似乎在对启动进行一定程度的调整后使用该常数可以始终启动电机。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tommy  

    感谢您的确认。  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.