主题中讨论的其他器件: MCF8316A
工具与软件:
大家好、我正在使用 MCF8316AEVM 来驱动 BLDC 电机。 我正在使用 MCF8316AEVM GUI、遵循调优指南并输入电机参数、没有任何反应。 未报告错误、未报告故障、无 LED 报告故障、但未发生任何情况。 VM 电压一直显示0V、但我通过万用表在板上以24V 电压测得。
我不确定哪个部分应该开始看到电机旋转。 这时向导要求我旋转锅、但没有任何反应。 是否有特定的时序或命令可开始旋转?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我正在使用 MCF8316AEVM 来驱动 BLDC 电机。 我正在使用 MCF8316AEVM GUI、遵循调优指南并输入电机参数、没有任何反应。 未报告错误、未报告故障、无 LED 报告故障、但未发生任何情况。 VM 电压一直显示0V、但我通过万用表在板上以24V 电压测得。
我不确定哪个部分应该开始看到电机旋转。 这时向导要求我旋转锅、但没有任何反应。 是否有特定的时序或命令可开始旋转?
您好!
我曾按照我的预期尝试过 Motor Studio、并按照指南对电机进行调优和旋转。 在调优阶段、会产生以下误差:
17:37:35:616 |:检测到故障: CONTROLLER_FAULT,ABN_BEMF,MTR_LCK
17:37:35:479 |:无法检测到任何 MPET 故障。 请检查调优文件。
17:37:35:449 |:电动机电抗测量 error...checking 是否存在故障。
17:37:1:403 |:开始电机 Ke 测量...(在此期间,您的电机将缓慢旋转)
17:37:1:402 |:马达 R 和 L 测量完成
17:37:0:291 |:开始电机 R 和 L 测量...
17:36:58:890 |:正在运行 MPET...
我不知道该如何开始。 我对"加载默认"会话感到困惑、是否有示例默认 json 来开始调优?
您好!
使用的电机是 FL42BLB02 - www.fullingmotor.com/.../58_93
电机最大速度为3000rpm (具有3个极对)、最大电流为8.5A。
Tommy、您好!
我希望您有可供下载的最新 Motor Studio 0.1.22。
我们还创建了一个 E2E、我们在其中持续更新参考 JSON 文件。
您可以选择更接近额定电流设备类型(风扇/泵/传动器等)的 JSON、并运行 MPET 来测量电机的 R、L、KE。
E2E (+)链接[常见问题解答] MCF8316C-Q1:使用 Motor Studio 旋转 BLDC 电机-不同规格的默认 JSON 文件-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
使用 JSON 作为默认加载、然后运行 MPET。
请尝试这种方法、如果您遇到任何问题、请告诉我。
此外、请从较低的电流 (可能是额定电流的1/3、这可能是旋转电机所需的基本最小值、而不是最大负载条件)开始、然后增加电流、直到您熟悉配置和电机。
谢谢、此致
Venkatadri S.
您好!
我尝试从链接加载 JSON 文件、但它报告无效文件。
BTW、我曾尝试使用从旧 MCF8316A GUI 转储的 JSON、稍后我会转至第二部分来运行 MPET。 然而、在 BEMF 测量期间、它始终会导致故障。
10:18:45:668 |:检测到故障: CONTROLLER_FAULT,ABN_BEMF,MTR_LCK
10:18:43:35 |:开始电机 Ke 测量...(此时电机将缓慢旋转)
10:18:43:35 |:电机 R 和 L 测量完成
10:18:42:530 |:开始电机 R 和 L 测量...
10:18:39:4 |:正在运行 MPET...
10:18:30:118 |:已加载默认寄存器设置。
Tommy、您好!
下载的 JSON 将具有扩展名、我们需要使用简单的"name.json"重命名这些扩展名。
示例 Default.json。
之后、请勿从"Quick"(快速)选项卡运行 MPET、而应转至"MPET"(MPET)选项卡。
原因是、由于惯性变化、某些同时运行 MPET KE 和 MECH 的电机无法正常工作。
因此、只选择 KE、然后运行 MPET。
完成 KE 后,我们可以运行 mech。
请遵循以下 KE 调优提示
机械设计
谢谢、此致
Venkatadri S.
Tommy、您好!
1.正确
2.可以在所有调优页面中看到"Motor parameter"选项卡、然后输入最大速度。 请确认您是否能够找到它。
3.是的正确,这个速度是开环到闭环切换阈值点。
4.对于速度环路、我们需要负载;对于 R、L、KE、我们不需要。 事实上、由于转子会滑行 更长、因此在没有负载的情况下可以轻松测量 KE。
谢谢、此致
Venkatadri S.
Tommy、您好!
我们能否进行快速测试、而不是像这样进行试错。
如果 MPET 失败、那么我们将执行手动测量
方法
1.在两个绕组上使用电压探头(不要将电机连接到 EVM/PCB )
2.用手转动转子、我们将看到正弦电压
3、选择一个波形(相当好,匹配),测量峰峰值和周期
4. BEMF = (峰峰电压*周期)/( SQRT(3)* 2)
您能否使用光标发布波形?
谢谢、此致
Venkatadri S.