This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5857:UART 示例

Guru**** 2380840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/924018/ccs-msp430fr5857-uart-example

器件型号:MSP430FR5857

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我是一个初学者、我正在寻找使用此 MCU 的 UART 代码示例、并且在查找相关代码时遇到了困难-我想通过 UART 向外部器件发送任意长度的字符串-谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以在 TI Resource Explorer 中找到示例。  选择器件后、您可以选择"寄存器"、直接对特定寄存器(裸机)进行编程、也可以选择驱动程序库、该驱动程序库使用 API (预写入函数可为您执行所有寄存器工作)。 请注意、必须在此处下载驱动程序库  MSP430Ware