This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:TMS3705和 TMS37157之间的通信

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS37157, TMS3705, MSP430F6659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/689963/tms37157-communication-between-tms3705-and-tms37157

器件型号:TMS37157
主题中讨论的其他器件: MSP430F6659TMS3705

您好!

我几乎就在那里、但我需要再次提供一些帮助。

我想计算具有 MSP430F6659 CRC 模块的 TMS3705和 TMS37157之间通信的 CRC-16。

我尝试使用示例代码:

unsigned int i、crc_result、crc_Init = 0x3791;

//--- <Calculate CRC-16 >-----
CRCINIRES = CRC_Init; //初始化 CRC
for (i=0;i<7;i++) //循环
{
CRCDIRB = varTMS3705_data[i];//在 CRC 中输入数据
//__no_operation();
}
CRC_RESULT = CRCINIRES; //保存结果(按照 CRC-CCITT 标准)

但结果是错误的。

有什么想法吗?

此致

格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerd、您好!

    就 MSP430F6659所需的 CRC 而言、所需的 CRC 是一个 CRC16-CCITT、这将是您需要向 MSP430论坛提出的一个问题、因为我不知道他们的 CRC 模块。 MSP430论坛链接: e2e.ti.com/.../166