This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190-Q1:有关恒流/恒压的设计的问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483083/lm5190-q1-question-regarding-design-of-constant-current-constant-voltage

器件型号:LM5190-Q1

工具与软件:

中的设计表鼓励我们使用偏置线并连接到 Vout。  然而、在恒流模式下、Vout 将 会变化、这是否也会影响 Vcc 引脚7输出电压?  或者它是否仍是恒定的7.5V?  

在我们的仿真设计中, 我们发现在某些设置下,产生的电流输出(基于数据表中给出的公式),将一个信号注入 ISET,将 是负的,这是可能的还是它只是保持在0 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ricardo

    [报价 userid="622528" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483083/lm5190-q1-question-regarding-design-of-constant-current-constant-voltage 中]在的设计表中鼓励我们使用偏置线并连接至输出电压。  然而、在恒流模式下、Vout 将 会变化、这是否也会影响 Vcc 引脚7输出电压?  或者它是否仍是恒定的7.5V?  [报价]

    当 BIAS > VBIAS-TH 且迟滞为400mV 时、会发生 VIN 至 BIAS 切换。  VBIAS-TH  为9V (典型值)、足以将 VCC 电压保持在7.5V (典型值)

    在我们的设计中、 在我们的模拟过程中、我们发现在某些设置下、产生的电流输出(基于数据表中给出的公式)、向 ISET 注入信号将为负值、 这是否可行、还是只保持在0

    您可以重新表述您的问题吗? 如有可能、请分享屏幕截图。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用数据表中的公式并使用  特定的电阻值设置电阻分压器、我们得到以下结果:  

    为了澄清第一点、 我们的 V OUT 将为12V、 因此为了确认、偏置电压为9.5 - 13.5V 时、 Vcc 应该在这个范围内保持稳定在7.5V 正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ricardo  

    您的访问选择太小。 如果没有特殊原因、建议使用内部1V 基准(=VREFI)。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能解释一下哪个引脚会是, 我要使用 Vcc。 因为它是 7.5V、然后使用电阻分压器、因为它不应消耗太多电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清,我们将使用一种方法来调整 ISET 的电压,以调整电流。 调整方法包括使 Vset 变为0.02V 的步骤、如图所示、 我们可以通过固件对其进行限制、但在我们投入该解决方案之前、我想知道这是否会导致问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ricardo。  

    它是 ISET 引脚。 如果 ISET 引脚开路或连接了高阻抗电阻器、则 将使用1V VREFI 作为基准。  

    您无法将 ISET 调整为低于 IMON 引脚失调电压。 IMON 引脚失调电压的计算方式为 IOFFSET x Rimon  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric ,有没有一封电子邮件,我可以把我们的设计发送给你,我想确保它将做我们所希望的。 这样、我就可以从 TI 发送我的设计文件、实际设计和数学验证都没有问题、我们希望如果可能、可以在明天晚些时候将这些文件发送到原型设计工作室。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将电子邮件留在此处、我可以与您联系。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件地址已删除、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭该主题帖。 将其离线。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您可以给我发电子邮件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经做了大约3天前。  

    - EL