This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:电流增大时输出电压不准确

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484105/tps61022-output-voltage-not-accurate-when-current-increase

器件型号:TPS61022

工具与软件:

您好!

我有一个5V 稳压器、可以在输入电压范围为2.5V 至3.6V 的情况下以高达1.5/2A 的电流运行。

问题在于、随着负载增加、输出电压不准确。 我们通常使用最大放电电流为18A 的3.2V LiFePO4电池、但即使在使用电源时也会遇到相同的问题。

以下是原理图和布局:  

以下是一些数据:

负载30欧姆、输出电流0.166A、输入电流0.316A、输入电压3V -->输出电压 4.99V


负载10欧姆、输出电流0.5A、输入电流0.942A、输入电压3V -->Vout 4.927V


负载5欧姆、输入电压3V -->输出电压3.3V

对这个问题有什么想法吗?

此致、

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    我们将在周末后回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Riccardo:

    我认为原理图和布局没有任何问题。  

    对于前两个波形、其中 Vout 从4.99V 变为4.927V。 主要原因是、PWM 模式的 Vref 比 PFM 模式的低1%。

    最后连接的波形与第一个波形相同。  

    [报价 userid="600302" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484105/tps61022-output-voltage-not-accurate-when-current-increase ]负载5欧姆、输入电压3V -->输出电压3.3V

    您是否是说在相同的原理图和 BOM 中、Vout 从~5V 降至3.3V?

    此致

    Lei

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的重播。

    是的、我添加的所有波形都来自同一 PCB、但负载不同。 负载为5欧姆时的压降。

    此致、

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Riccardo:

    如前所述、4.99V 或4.927V Vout 是正常的。

    但是"负载5欧姆、输入电压3V -->Vout 3.3V"是异常的。

    电流限制似乎被触发、Vout 被拉低。 但 Vin = 2.5V 且 Vout = 5V 时的最大 Iout 远大于1A。

    为了确认这一点、您能否再次确认电池的最大输入电流或电源的最大输入电流是否确实大于6A? 另外、请测量 并提供电感器电流波形。

    此致

    Lei