工具与软件:
您好!
我有一个5V 稳压器、可以在输入电压范围为2.5V 至3.6V 的情况下以高达1.5/2A 的电流运行。
问题在于、随着负载增加、输出电压不准确。 我们通常使用最大放电电流为18A 的3.2V LiFePO4电池、但即使在使用电源时也会遇到相同的问题。
以下是原理图和布局:


以下是一些数据:
负载30欧姆、输出电流0.166A、输入电流0.316A、输入电压3V -->输出电压 4.99V

负载10欧姆、输出电流0.5A、输入电流0.942A、输入电压3V -->Vout 4.927V 

负载5欧姆、输入电压3V -->输出电压3.3V 

对这个问题有什么想法吗?
此致、
Riccardo